This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254EVM-K:使用 AIC254 CS 将 AGC 路由至耳机输出

Guru**** 2482925 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254EVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1474994/tlv320aic3254evm-k-route-agc-to-headphone-output-with-aic254-cs

器件型号:TLV320AIC3254EVM-K

工具/软件: AIC3254 CS

我使用的是 TLV320AIC3254EVM-K 的默认配置。

如何将"特性"下的 AGC 示例(AGC_ON_BOARD_DIFF_MIC.txt)路由到耳机输出

我能够 成功地通过 Audio Inputs 菜单将 Input 从 IN3更改为 IN1。
在其他示例中、我还具有 相应地配置为"Audio Outputs"菜单的"Working Headphone Output"。

我是否需要使用 MixerAmp (MAL/MAR)? 或者、我是否需要某种类型的 MicroDSP-Code 将 ADC 连接到 DAC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是我们在美国的团队的假期。我们将在周二与您跟进。

    感谢您的耐心等待、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mihaly、

    您可以使用混频器放大器将 PGA 输出路由到耳机输出。

    您还可以使用环回将 ADC 输出直接路由回 DAC 输入

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我让它都正常工作了、谢谢。

    对于我们希望输出处于400mV +-20mV 小范围内的具有 AGC 的系统、您有何推荐?

    精细增益调整是否仅适用于混频器放大器、或者您是否建议使用环回?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会选择混频器放大器而不是环回放大器、因为通过避免 A-D-A 转换您不会失去任何质量。  

    如果您尚未阅读这篇文章、有一份应用手册更详细地介绍了 AGC 的特性和参数。 这可以帮助您设置确切的参数。 EVM GUI 还有一个很好的工具、可让您直观地了解其工作原理。  https://www.ti.com/lit/an/slaa446/slaa446.pdf?ts = 1740172324299&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTLV320AIC3254

    设置400mV 电平取决于您针对编解码器剩余部分的增益级。 AGC 将认为其目标电平是相对于满量程值的 ADC 输出的 dBFS 值。 即使您使用混频器放大器、AGC 也会控制与 ADC 输出相关的 PGA、因此我们必须考虑 ADC 输出以使其正常工作。 因此、对于下面的给定设置、0.375Vrms 的值将为0dBFS。 这显然不够高、因此您需要在 DAC 侧增加一些额外增益。  

    假设您的目标是-6dBFS 之类的 AGC 目标电平、则您可以额外增加6dB (从0.375到0.4需要增加一点)、以便在 DAC 侧使输出电平正确。  

    我很难推荐精确的 AGC 值、因为许多参数都在发挥作用、但我希望这可以向您指出正确的方向、并帮助您在正确的设置上趋同。

    此致、
    Jeff McPherson