This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5252:PCM9211和 PCM5252之间的 I2S 通信问题

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211, PCM5252, PCM5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1475758/pcm5252-i2s-communication-issue-between-pcm9211-and-pcm5252

器件型号:PCM5252
主题中讨论的其他部件:PCM9211、、 PCM5242

工具与软件:

您好、TI:

在我们的设计过程中、我们遇到了 PCM9211和 PCM5252之间的 I2S 通信问题。 最初、我们在 ADC 模式下配置了 PCM9211、以驱动 PCM5252。 检查寄存器后、我们发现 PLL 已锁定(REG:04 = 01)、并且存在 SCK、LRCK 和 BCK、检测到32kHz 至48kHz 的 Fs 范围。 但是、问题在于检测到的 SCK 比率不正确(不允许 SCK 比率)、具有以下寄存器值:寄存器:5B = 30、REG:5e = 0E、REG:5F = 01。 此外、REG:76 = 081电源状态指示"等待 CP 电压有效"。

我们尝试了 PCM9211和 PCM5252的多种寄存器配置、尤其是对进行了调整 XTI 源时钟频率设置(REG:31) 特性。 我们已经对各种 SCK 和 BCK 时钟设置进行了实验、但是问题仍然存在。 在某些配置中、PCM5252 PLL 甚至解锁。

您能否通过提供建议的 PCM9211和 PCM5252寄存器设置来帮助我们解决此问题?

此致、
Harikrishnan
CLARIFI Audio

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    随附的请查找我找到的适用于 PCM52xx 的各种脚本以及适用于 PCM9211的脚本。 我还提供了一个非常类似器件的 zip 文件作为参考、因为其脚本要短得多、您可以查看它们以更好地了解设置。  希望这些脚本能帮助您顺利进行。

    e2e.ti.com/.../1321.PCM5242-with-PSIA-input.txte2e.ti.com/.../4035.PCM5242-with-Optical-input.txt  e2e.ti.com/.../4035.SLACC622_5F00_-sample-code.zipe2e.ti.com/.../8750.PCM9211_5F00_Init.txt 

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    我们尝试了所有建议的寄存器修改、但问题仍然存在、SCK 比率仍然不正确(不允许 SCK 比率)。

    此外、我们还注意到原理图中存在差异。 所有参考设计显示 SCK、LRCK 和 BCK 线路的串联电阻为49.9 Ω、但我们遗漏了这个值。 这可能是问题的原因吗?

    此外、在研究时、我们发现与 PCM5242相比、PCM5252的相关值要少得多。 您能否建议哪一个更适合我们的设计?

    此致、
    Harikrishnan
    CLARIFI Audio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PCM5242和 PCM5252是几乎相同的器件、其中 PCM5252带有一些稍作修改的 DSP ROM 元件、可支持其 SmartAmp 功能。 所以您可以搜索 PCM5242。 我同意你的意见,你可以找到更多的参考 PCM5242比 PCM5252 .

    通常、我们为 I2S 信号使用22至100欧姆串联电阻、但不能将其连接在一起、我认为您的问题与缺少该电阻器无关。

    由于您 在 PCM9211和 PCM5252之间遇到 I2S 通信问题、(我不清楚您报告的问题是在 PCM9211 或 PCM5252中发现的)。 因此、我建议隔离每个器件以进行测试。 对于 PCM9211、请验证 I2S 是否输出以及其格式是否有效。  

    您可以单独从源发送有效的 I2S (例如1KHz 正弦波)并检查输出。 在验证两者都单独工作后、我们可以处理与两个 IC 的通信、或集中处理即使单独工作也无法正常工作的 IC。

    此致、

    Arash