Other Parts Discussed in Thread: PCM9211, PCM5252, PCM5242
主题中讨论的其他部件:PCM9211、、 PCM5242
工具与软件:
您好、TI:
在我们的设计过程中、我们遇到了 PCM9211和 PCM5252之间的 I2S 通信问题。 最初、我们在 ADC 模式下配置了 PCM9211、以驱动 PCM5252。 检查寄存器后、我们发现 PLL 已锁定(REG:04 = 01)、并且存在 SCK、LRCK 和 BCK、检测到32kHz 至48kHz 的 Fs 范围。 但是、问题在于检测到的 SCK 比率不正确(不允许 SCK 比率)、具有以下寄存器值:寄存器:5B = 30、REG:5e = 0E、REG:5F = 01。 此外、REG:76 = 081电源状态指示"等待 CP 电压有效"。
我们尝试了 PCM9211和 PCM5252的多种寄存器配置、尤其是对进行了调整 XTI 源时钟频率设置(REG:31) 特性。 我们已经对各种 SCK 和 BCK 时钟设置进行了实验、但是问题仍然存在。 在某些配置中、PCM5252 PLL 甚至解锁。
您能否通过提供建议的 PCM9211和 PCM5252寄存器设置来帮助我们解决此问题?
此致、
Harikrishnan
CLARIFI Audio