This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3109-Q1:在单端和差分麦克风之间切换

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1477434/tlv320aic3109-q1-switching-between-single-ended-and-differential-microphone

器件型号:TLV320AIC3109-Q1

工具与软件:

你好

我正在寻找最佳且具有成本效益的方法、以便我们的软件能够检测(例如通过 ADC 采样)连接的是 SE 麦克风还是差分麦克风。 我当时正在考虑使用双路 SPDT 模拟音频开关、以允许 将 MICP 或 MICP+MICn 路由至编解码器。

TI 是否有介绍此类配置的参考设计? 我附加了一个可能的配置。 您能否提供反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chirag、您好!

    编解码器能够通过单个寄存器在 SE 和 DIFF 之间切换。

    我怀疑您计划如何通过 ADC 数据来确定麦克风是 SE 还是 DIFF? 我不确定这是否可行。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

     MICP_DIAG 和 MICN_DIAG 信号(位于开关的输出端)会传输到 uController 的 ADC 输入端。  

    当模拟开关的输入端口 S1A 和 S2A 引脚之间存在单端 MIC 时、680 Ω 麦克风阻抗将与开关 D1和 D2输出引脚上的分压器配合使用。 同样、当 模拟开关的输入端口 S1B 和 S2B (即 DIFF)之间存在差分麦克风时、 MIC 的阻抗还将与 开关的 D1和 D2输出引脚形成分压器。 根据检测阈值、我们的软件将确定它是 SE 麦克风还是 DIFF 麦克风。  

    你同意吗? 我认为如果我们能够召开团队会议、将会有所帮助。

    谢谢

    Chirag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chirag、您好!

    感谢您的解释。 这似乎是合理的。  

    一旦您的检测方案确定了麦克风类型、它就可以写入编解码器以相应地切换输入类型。 我建议您在开关之前将 ADC 断电、以防止不必要的弹出。

    此致、
    Jeff McPherson