This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5822M:TAS5822M 调优工具、EQ 的位置会影响输出噪声。

Guru**** 2484135 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5822M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1471277/tas5822m-tas5822m-tuning-tool-the-position-of-the-eq-can-affect-the-output-noise

器件型号:TAS5822M

工具与软件:

尊敬的专家:

您能在以下技术问题上提供帮助吗?   

测试条件:PVDD = 24V、扬声器负载:4Ω@PBTL 模式   

除了 EQ 的位置外、以下两个 PPC3文件具有相同的参数配置。 观察到的现象如下:

-**噪声正常文件**:EQ4和 EQ9关闭、而 EQ12和 EQ13被使用。 输出噪声为0.4mV (A-wt)。
-**噪音 NG 文件**:使用 EQ4和 EQ9、而关闭 EQ12和 EQ13。 输出噪声为0.7mV (A-wt)。

有待解决的问题:
1.为什么 EQ 的位置会影响输出噪音?
2.是否有用于 EQ 调优的指南文档?

nosie ng.ppc3.

nosie OK.ppc3.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些文件未附加到您的问题。 您能否再次发送 PPC3文件?

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://pan.baidu.com/s/1Vu0oYxnoF1Xj6j-Lm9ExMw
    提取代码:wrqn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、曾先生

    您的链接在我们公司被禁止。

    您能否直接连接它们?

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    文件过大、因此已被压缩。 请查找附件。 谢谢你。

    e2e.ti.com/.../Nosie-NG.zipe2e.ti.com/.../Nosie-OK.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曾先生:

    双二阶滤波器都相互馈送(BQ1的输出是 BQ2的输入、依此类推)。 这意味着、由于在每个步长进行浮点操作、滤波器阶数会增加或减少噪声。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Ramsey 您好:

    之前的回答未解决我的问题、因此我将再次进行说明:  

    测试条件:PVDD = 24V、扬声器负载:4Ω@PBTL 模式  

    在 TAS5822M 使用"噪声 NG.ppc3"的生产过程中、20%的芯片出现高输出噪声。  

    对于一些噪声性能较差的芯片、使用"noise OK.ppc3"可改善噪声。  

    "Noise NG.ppc3"和"Noise OK.ppc3"具有相同的 EQ 设置、但 EQ 位置不同。  

    有问题芯片的噪声性能如下:  

    -**噪声正常文件**:EQ4和 EQ9关闭、而 EQ12和 EQ13被使用。 输出噪声为0.4mV (A-wt)。  

    -**噪音 NG 文件**:使用 EQ4和 EQ9、而关闭 EQ12和 EQ13。 输出噪声为0.7mV (A-wt)。  

     

    问题如下:  

    问题1:为什么不同的芯片在相同的 EQ 配置下输出噪声值有显著差异?  

    问题2:对于一些具有高噪声的芯片、为什么即使 EQ 设置相同、EQ 位置也会影响噪声?  

    问题3:解决此问题的解决方案是什么?  

     

    我期待着你的答复。 谢谢你。

    e2e.ti.com/.../7713.Nosie-NG.zip

    e2e.ti.com/.../7713.Nosie-OK.zip

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、曾先生

    您能告诉我如何测试输出噪声吗?

    我使用您的噪声 NG/OK ppc3文件并检查了输出空闲噪声、结果似乎没有很大差异。

    噪声正常 ppc3文件

    Noise ng ppc3文件

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Ramsey 您好:

    只有20%的缺陷芯片可以重现。
    您能给我提供一个地址吗? 我想把有缺陷的芯片的样片送给大家分析。

    此外,我想询问是否有更有效的沟通方式?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、曾先生

    您能否分享您的原理图?

    以及您的测量结果、比如我分享的内容。

    我发现即使是好的价值也比我的测试大。  

    您能否分享您的 AP 测试设置? 您使用的是什么电感器?

    谢谢

    Jesse