This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:状态寄存器故障清除

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6584-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1477131/tas6584-q1-status-register-fault-clear

器件型号:TAS6584-Q1

工具与软件:

各位专家、您好!

关于 TAS6584-Q1、这些状态寄存器在故障条件消除后是否会自动清除?

或者、是否所有状态寄存器都需要将 CLEAR FAULT 位写入1来清除故障?  

谢谢!

Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kento-San、

    要清除故障寄存器、您可以使用 CLEAR FAULT 位。   当状态变化时、状态寄存器被清除或改变。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg:

    谢谢你。

    要清除故障寄存器、请使用清除故障位。

    1.对于故障寄存器、即使故障状态被清除、它们也不会自动分离、正确吗?

    2.状态寄存器中的故障寄存器是什么? 或者所有的状态寄存器都不是故障寄存器。

    例如

    2-1. 是否是警告信号和故障信号故障寄存器? 是 DVDD UV、PVDD OV…… 故障寄存器?

    2-2. DC LDG Rprt CH12寄存器故障寄存器是吗?

    谢谢!

    Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员、您好!

    请您对此提供反馈吗? 如果您有任何问题、敬请告知。

    谢谢!

    Kento

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kento,

    1. 正确
    2. 请参阅 数据表中的第8.4.2.2.2节。  这些寄存器位会存储起来、必须使用清除故障位来清除。

    此致、
    Gregg Scott