This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:扬声器特性评估

Guru**** 2374150 points
Other Parts Discussed in Thread: PPC3-EVM-MB, TAS2563, PP-SALB2-EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1469004/tas2563-speakers-characterization

器件型号:TAS2563
主题中讨论的其他器件: PP-SALB2-EVM、PPC3-EVM-MB

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

我无法转至文档中的步骤4 (https://www.ti.com/lit/ab/slaa952/slaa952.pdf?ts = 1738545013639&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fzh-tw % 252FTAS2563 )。

我只能看到下面的图片,但 TAS 2563无法学习我的演讲者。  我应该怎么做才能进入第4步? 谢谢。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    要实现 TAS2563的特性评估、需要使用智能放大器学习板2. PP-SALB2-EVM 评估板|德州仪器 TI.com

    仅当 PPC3连接到 EVM 时、才会显示"Characterization Wizard"。

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brown:

    我已经在下面进行了设置、但"特征评定向导"仍然不显示。

    https://imgur.com/6hyjLN9

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brown:

      已更新。  

      我可以进入"表征向导"、但有时无法输入 IV 测量值、有时也无法输入温度测量值。 如何解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!  

    首先、将 EVM 连接到 SALB2时、确保选择 PPC3 EVM MB 上的 IOVDD SELECT 跳线 J15为1.8V

    否则为0。 在设置 Widows 声卡设置时、您能否参阅本文档。 这应该有助于提高扬声器特性测试过程中的稳定性。  e2e.ti.com/.../TAS2781_5F00_Driver_5F00_soundcard_5F00_setup_5F00_guide.pdf

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brown:

       PPC3 EVM MB 上的 IOVDD 选择跳线 J15选择为1.8V、如下所示。 但是、我无法连接到 TAS2563 EVM。 我该如何解决它?

    (我提供的 VBAT 为5.0V 、因为我的系统为5V。)

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!  

    这意味着 PPC3无法与 TAS2563建立 I2C 通信。 与 I2C 之前的工作时间相比、是否更改了任何设置?

    您能否确认是否已插入 I2C_SEL、ASI_SEL、以及是否已删除 SD_CTRL?

    另请确认在子卡上、一个器件选择了0x98、另一个器件选择了通过跳线设置选择的0x9a 地址。  

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、

      否、我以前没有做过任何更改。  它仍然无法正常工作。

      我的  I2C_SEL、ASI_SEL 和 SD_CTRL 如下。 子卡一个器件选择了0x98、另一个子卡也通过跳线选择了0x9a 地址。 进行选择。  

       https://imgur.com/FR2js2j

      

      此外、 是否还需要通过跳线将 PP-SALB2-EVM 卡上的 IOVD 选至1.8V?
      https://imgur.com/5UPDuL4

      谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!  

    让我在我这边重复同样的扬声器特性设置、我将向您分享所有细节。  

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!  

    很抱歉这里的延迟,我明天会把所有的设置细节都给你

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    很抱歉这里出现延迟、明天我会向您提供所有设置详细信息。  

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好。这些是我的 EVM 上的准确跳线设置。 连接和表征正常工作。  

    另外、请仔细检查我之前分享的文档中的 USB 音频设置

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Arthur、

       我已经确认了电路板上的跳线设置、唯一的区别是 PP-SALB2-EVM (APO040)上的 D4和 D5指示灯未亮起。

       此设置是否有任何问题?

    此致、

    Paul Lai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!  

    这些是所有相关设置。 您是否能够从 EVM 获得音频播放、但只有特性评定功能不起作用?

    它是间歇性工作还是从未工作?

    如果您对电路板进行下电上电并拔下插头、则重新插上 USB 是否可以提供帮助?

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Arthur、

      否  

      现在、即使 PPC3-EVM-MB (AMPS040A)的3.3V 和5.0V 也没有亮起...

      我该如何解决?

    此致、

    Paul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    PPC3-EVM-MB 上没有3.3V 或5V LED、表示电路板未通电。 如果加电、我可能怀疑电路板损坏。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Arthur、

      我不知道 此电路板会损坏什么...

       这是我刚从 TI 购买的新 EVM 电路板。 我只在"VBAT"上提供5V 电压。 我所要做的就是打开电源并按照您的跳线设置进行操作。  

      是否有其他方法可以确定其是否确实损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、  

    让我们回到此处更基本的设置并删除 SALB2。 让我们尝试获取音频播放。 如果您移除 SALB2并应用5V 电压、我们可以让电源 LED 亮起吗?

    请参阅本用户指南中的第5.1节来设置 EVM。  PPC3-EVM-MB 用户指南(修订版 A)

    播放后、我们可以连接 SALB2。  另请注意、在连接 SALB2时、需要将 IOVDD 跳线 J15设置为1.8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、

       根据 Ken 提供的跳线设置、3.3V 和5.0V 指示灯将亮起。

      但是、D4和 D5的指示灯仍然不亮。 对 USB 转 Micro USB 电缆有任何要求吗? 或者、我需要做什么?

       此外、我看到电源的电流高达0.45A、 这是正常的吗? (没有 CC 状态;它是正常的 CV 状态)

      谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!  

    预计安装 SALB2后为0.45A。  

    我认为某些 Micro-USB 电缆只有电源连接而没有 USB D+/D-。 但是、由于您以前能够连接到 PPC3、因此预计不会出现这种问题。  

    Ken 给您介绍的跳线设置有什么不同、特征评定可以起作用吗?

    SALB2上不需要其他设置即可使表征功能正常工作。  

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、

       仍然无法移动。

      而且无法在线连接到 PPC3 ...   我还应该做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、  

    您可以通过 TI 支持申请更换 EVM 吗? 此 EVM 似乎无法正常工作。  

    在这种情况下、TI 应愿意与您共享一个替代 EVM。 您能否直接联系 TI 支持部门? 通常、如果您的 EVM 有缺陷、他们愿意共享一个替换 EVM。  

    您可以使用此 E2E 主题来提出需要更换 EVM 的建议

    https://www.ti.com/info/contact-us.html

    此致、

    Arthur。