工具与软件:
你(们)好
我们为使用 TAS5825M 已经投产多年的客户打造了一个系统。 我们对该解决方案非常满意。
现在、客户希望我们制作一个均衡器、我希望我们可以从 PPC (PurePath)获得一些帮助来解决这个问题。
我们不是音频专家、但对模拟和数字滤波器都有基本的了解。
以下是到目前为止我所做的工作:
我在只有一个 L/R2处于活动状态的情况下运行测试。
使用此设置、我 会生成头文件(#1)、
然后、我将增益更改为0、生成一个新的头文件(#2)并比较这两个文件
我可以看到、当我将增益从1更改为0时、6个寄存器的值发生了变化。
我有如下的问题。
如何计算该寄存器的值?
是否有快速指南或教程文档可以帮助我们解决这项任务?
我们的 计划仅是更改均衡器中的增益、并希望从 ppc3中获得其余设置
谢谢
此致
Mikal