This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2054D4A:TPA2054D4A 的 D 类放大器输出和耳机放大器输出是否可以单独调节输出音量?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2054D4A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1479454/tpa2054d4a-can-the-class-d-amplifiers-output-and-headset-amplifiers-output-of-tpa2054d4a-adjust-the-output-volume-separately

器件型号:TPA2054D4A

工具与软件:

 大家好!  能否单独调节 TPA2054D4A 的 D 类放大器输出和耳机放大器输出的输出音量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的。  

    选择您要使用的输入模式、该模式会转至左或右通道输出。 然后、配置所选输入模式寄存器位的音量寄存器。 在下面查找图像。 耳机音量控制也是如此、它们是相互独立的。

    例如、如果输入模式是"tereo1"模式、并对输出通道使用 Lin_1和 Rin_1、请配置寄存器5。 我已附上设置增益所需的5位命令的图像。 耳机需要3位命令。

    映像

    --------------------------------------------------------

    页数22 of DS:

    根据所选的输入 cfg、这些寄存器可以控制音量:

    带有音量控制步骤的线路输入 5位命令:

      针对不同增益的 HP 最大输出功率和3位命令:

    我希望这能为您提供有用的信息。

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的指导! 如果您征询建议、可以使用差分输入模式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    差分输入模式可以正常工作、并且两者上的音量控制应同时工作。 确保启用每个输出。

    映像

    -------------------------------------------------------

    独立启用 D 类和耳机放大器

    此致、

    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的指导! 我已经开始产品设计了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、  

    请注意 IC 上提供的特定输入模式和输出模式组合。 可以在第20页找到。 这两种情况适用于耳机和 D 类输出的线路输入多路复用器。

    我希望这能为您提供有用的信息。

    此致、

    内核