This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:TAS6424 PBTL 数据表中存在原理图错误

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424M-Q1, TAS6424L-Q1, TAS6422E-Q1, TAS6424-Q1, TAS6424MS-Q1, TAS6424E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1480815/tas6424e-q1-tas6424-pbtl-schematic-error-in-datasheets

器件型号:TAS6424E-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424TAS6424MSTAS6424-Q1、TAS6424M-Q1 、TAS6424L-Q1、 TAS6424MS-Q1、TAS6422E-Q1 、TAS6424E

工具与软件:

您好!

我想在 PBTL 中使用 TAS6424评估板。

我按照数据表中的图表进行操作。 我没有成功,而放大器加热了很多。

通过此图:



查看评估板手册、可以发现输出接线是不同的并且看起来是一致的:

"TAS6424MS 支持并联桥接式负载。 通道1和2可以是一个 PBTL 通道和通道3
4可以是另一个。 在将一组通道设为 PBTL 模式之前、请将(+)端子连接为 PBTL
通道(+)和(-)端子作为 PBTL 通道(-)。 然后将扬声器(+)连接至 PBTL 通道(+)
并将扬声器(-)连接至 PBTL 通道(-)。"

该接线可以正常工作、允许您获取数据表中在 PBTL 模式下公布的功率。

我认为 PBTL 图中有一个误差(每个放大器的输出都短路)。

这与以下数据表有关:
- TAS6424-Q1
- TAS6424M-Q1
- TAS6424L-Q1
- TAS6424MS-Q1
- TAS6424E-Q1
- TAS6422E-Q1

请确认错误。

此致

Loïc μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Loic、

    在 PBTL 模式下、我们将通道1的输出短接至 PBTL+、并将通道2的输出短接至 PBTL-。  我们能够在内部重新配置输出级以适应 PBTL 中的此连接。   

    我将 TAS6424E 数据表用作参考。  在第10.1.2节中、必须在待机模式下完成 PBTL 的设置(待机引脚被拉至低电平)。  否则、输出级将无法正确配置、通道1和2将保持 BTL 模式并短接。

    此致、
    Gregg Scott