This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:有关交流耦合、抖动、静音和编程器的咨询

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M, PUREPATH-CMBEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1474749/tas5782m-inquiries-about-ac-coupling-dithering-mute-and-the-programmer

器件型号:TAS5782M
主题中讨论的其他器件: PurePath-CMBEVM

工具与软件:

您好!

我正在使用基于 TAS5782M 的 D 类放大器、我要使用 STM32 MCU 通过 I2C 通信协议控制其寄存器。 我有以下 问题:

1) 1) EVM 板使用 MLCC 电容器实现 DAC_OUT 引脚和放大器的 SPK_IN+以及 SPK_IN-到接地的交流耦合。 为了提高音频质量、我想将 MLCC 替换为铝电解电容器、问题与这些电容器的极性有关;我想知道 DAC_OUT 或 SPK_IN 引脚是否有内部直流偏置、需要仔细注意极性。 (我正在使用 BTL 模式)。

2)寄存器表提到了术语"抖动"、我想详细了解这一点、它对音频质量的影响、此外、什么是 AC/DC/DEM 抖动、我应该如何处理这些寄存器? (请提供详细答案)。

3) 3)在寄存器0x08中、MUTE 控制启用有什么作用、PCM 到 TPA 模式是什么?

4) 4)是否有办法直接使用 USB 到 I2C 转换器对 TAS 系列智能放大器进行编程?  PPC3软件是否会生成一个左右十六进制文件、该文件可用于在不使用 PurePath-CMBEVM 板的情况下将代码上传到 TAS? 因为我注意到 PurePath-CMBEVM 使用  已淘汰的器件 TAS1020BPFB。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.是的、我记得 spk_in 处有直流偏置、可以用示波器检查信号。

    2&3. 让我与团队确认并 在本周之前回复您。

    4.yes、ppc3可以生成.h 文件管理器、您可以通过 i2c 直接使用该文件配置。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/How-to-generate-config-script-from-ppc3.pdf

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉迟到了回复您。

    因为该器件有点旧。 我没有找到非常详细的文档。

    但我们知道它应该会影响输出 THD 和空闲噪声水平。

    我们通常不建议客户更改这些设置、因为我们尚未使用这些设置进行测试。

    您可以尝试使用这些寄存器来查看输出 THD 和空闲噪声是否能更好地满足您的请求。

    关于 Q3、很抱歉、此位似乎未激活。

    我尝试了配置该位、没有发生任何情况。 我们将让团队删除此位描述、因为它尚未被真正使用。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清、我已申请 PPC3软件来使用评估板、但我的申请被拒绝了、如果没有它、我无法配置 PurePath 主板的音频源、您能帮助我使用 TAS5782M GUI 获取 PPC3软件吗? 此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Imad

    系统是否向您提供了为何被拒绝的任何反馈?

    恐怕我无法批准您使用 GUI。

    谢谢

    Jesse