Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M, PUREPATH-CMBEVM
主题中讨论的其他器件: PurePath-CMBEVM
工具与软件:
您好!
我正在使用基于 TAS5782M 的 D 类放大器、我要使用 STM32 MCU 通过 I2C 通信协议控制其寄存器。 我有以下 问题:
1) 1) EVM 板使用 MLCC 电容器实现 DAC_OUT 引脚和放大器的 SPK_IN+以及 SPK_IN-到接地的交流耦合。 为了提高音频质量、我想将 MLCC 替换为铝电解电容器、问题与这些电容器的极性有关;我想知道 DAC_OUT 或 SPK_IN 引脚是否有内部直流偏置、需要仔细注意极性。 (我正在使用 BTL 模式)。
2)寄存器表提到了术语"抖动"、我想详细了解这一点、它对音频质量的影响、此外、什么是 AC/DC/DEM 抖动、我应该如何处理这些寄存器? (请提供详细答案)。
3) 3)在寄存器0x08中、MUTE 控制启用有什么作用、PCM 到 TPA 模式是什么?
4) 4)是否有办法直接使用 USB 到 I2C 转换器对 TAS 系列智能放大器进行编程? PPC3软件是否会生成一个左右十六进制文件、该文件可用于在不使用 PurePath-CMBEVM 板的情况下将代码上传到 TAS? 因为我注意到 PurePath-CMBEVM 使用 已淘汰的器件 TAS1020BPFB。
此致。