This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:TLV320AIC3204IRHBR

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1479393/tlv320aic3204-tlv320aic3204irhbr

器件型号:TLV320AIC3204

工具与软件:

我正在使用  TLV320AIC3204IRHBR 来支持立体声音频

如何将设备配置为 I2S 主设备或从设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认情况下、器件处于从模式。 您可以使用下面的寄存器更改 BCLK 和 WCLK 的方向、将器件配置为主器件。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持..

    如何为 I2S 选择时隙和通道设置  

    另外在模拟通道上、如何启用连接 MEMS 单端麦克风的两个通道  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认情况下、编解码器将使用插槽1和2。 您可以使用偏移选择寄存器来移动它们。

    例如、如果我使用的是具有16位深度的 TDM8、那么编解码器通常侦听时隙1和2。 我可以通过添加编程到寄存器0x1C 的32位偏移(16 * 2 = 32)、将其移至时隙3和4。

    下面的寄存器可编程哪些输入连接到左侧 PGA。 您可以在此处选择要混合使用的源。 例如、由于 IN2L_P 用作麦克风、因此可以使用位 D5-4将该输入连接到左侧 PGA。  

    同样、IN2R 也可以连接到另一个麦克风的右侧。

    此致、
    Jeff McPherson