Other Parts Discussed in Thread: TAS2563
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS2563 工具与软件:
您好!
- 我们将使用外部 PVDD 配置 TAS2563、并测试我们设置用于驱动扬声器的级别有多高。 在 17dBV 的 AMP_LEVEL 和0dB 的 DVC_PCM 下、信号状态良好且很强。 在高于 AMP_LEVEL 17的电平时、信号仍然不会饱和。
在此级别、导频音在信号停止后继续播放而不停止、仅在关闭 DAI 链路*(或手动降低增益)时停止。 其行为类似于反馈环路。
但是、如果我们略微降低 DVC 或 AMP_LEVEL、则导频音将在短时间后自行关闭。 这是试验提示音的行为吗?
该图像仅在调整 DVC 时显示、但在调整 AMP_LEVEL 时看起来类似。- 在我检查的所有情况下、导频音的水平都在-30dBFS 左右、该值似乎高于数据表( https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas2563.pdf 中的第11页)中指定的-40dB。 我们测量音调可能不正确、或者数据表可能未描述默认设置-您能否说明期望什么?
- 在该论坛的另一个主题中讨论了导频音、其中有一位 TI 代表介绍了某些设置是隐藏的、且仅可由 TI 访问。 在这一行中、我想要求使用较低的导频音频率、因为我们的目标频率 响应达到100Hz、从而可以听到60Hz 的音调。 获取此信息的过程是什么?
- 您是否认为使用较低的频率可以防止问题1中出现类似反馈的行为、或者我们是否应该考虑如图中所示的增益较低的权变措施?
*我们的系统始终设置流,因此 DAI 链接通常在运行