This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:关于引导音的问题's 行为

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1479752/tas2563-questions-about-pilot-tone-s-behavior

器件型号:TAS2563

工具与软件:

您好!

  1. 我们将使用外部 PVDD 配置 TAS2563、并测试我们设置用于驱动扬声器的级别有多高。 在 17dBV 的 AMP_LEVEL 和0dB 的 DVC_PCM 下、信号状态良好且很强。 在高于 AMP_LEVEL 17的电平时、信号仍然不会饱和。
    在此级别、导频音在信号停止后继续播放而不停止、仅在关闭 DAI 链路*(或手动降低增益)时停止。  其行为类似于反馈环路。
    但是、如果我们略微降低 DVC 或 AMP_LEVEL、则导频音将在短时间后自行关闭。 这是试验提示音的行为吗?

    该图像仅在调整 DVC 时显示、但在调整 AMP_LEVEL 时看起来类似。
  2. 在我检查的所有情况下、导频音的水平都在-30dBFS 左右、该值似乎高于数据表( https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas2563.pdf 中的第11页)中指定的-40dB。 我们测量音调可能不正确、或者数据表可能未描述默认设置-您能否说明期望什么?
  3. 在该论坛的另一个主题中讨论了导频音、其中有一位 TI 代表介绍了某些设置是隐藏的、且仅可由 TI 访问。 在这一行中、我想要求使用较低的导频音频率、因为我们的目标频率 响应达到100Hz、从而可以听到60Hz 的音调。  获取此信息的过程是什么?
  4. 您是否认为使用较低的频率可以防止问题1中出现类似反馈的行为、或者我们是否应该考虑如图中所示的增益较低的权变措施?

*我们的系统始终设置流,因此 DAI 链接通常在运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我可以帮助更改不同导频音频率的配置、最低的频率通常为16Hz、是否可行? 请分享您的 PPC3文件、如果您更喜欢在论坛外分享、请告诉我、我们可以将讨论移至电子邮件地址。

    对于导频音保持开启状态的问题、这可能是由于禁用导频音的电流阈值所致、我们也可以对其进行调整、以便自动禁用以获得更高增益。 因此、最好将 AMP_LEVEL 保持为默认设置、并且仅使用 DVC_PCM 寄存器调节音量。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、伊凡!

    感谢您的快速响应!

    请发送电子邮件、我们更愿意公开。

    关于 AMP_LEVEL 设置、似乎 Linux 驱动程序会将寄存器设置为0x00、而且由于我们在没有升压功能和外部 PVDD 的情况下使用它、因此电平太低。 但是、我们只需设置一次、然后使用 DVC 调节电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我将离线联系、我们可以在那里继续讨论。

    现在在论坛上结束此主题帖。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师