This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5142:伪差分输出连接

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TAD5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1471029/tad5142-pseudo-differential-output-connection

器件型号:TAD5142

工具与软件:

大家好!


我有关于 TAD5142的伪差分输出的问题。

在伪差分模式下运行时、MD5=高/ MD4=高、结果如下(输出为空载)。

OUT1M = 3.3V
OUT2M = 1.65V

我认为 OUT1M 会输出1.65V、但实际上 OUT1M 会输出3.3V。

这是否正常工作?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-san:

    在 TAD5142中、伪差分运行是通过外部共模检测实现的、其中该检测充当共模反馈。

    因此、为了确保 M 端子上的共模适合伪差分操作、需要按上图所示连接共模检测路径。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi-San:


    我在 E2E 帖子中确认、只有软件控制的产品是共模检测、而配置的硬件 TAD5142不是共模检测。
    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1459406/tad5242-pseudo-differential-output-to-headphone-directly-way/5598357 


    让我再问一次。
    我认为 OUT1M 的输出是1.65V、但实际上 OUT1M 的输出是3.3V。
    这种操作是否正确?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-san:

    如链接的 E2E 文章中所述、HW 引脚控制的 DAC 具有 仅支持外部共模检测的伪差分操作。

    TAD5142数据表中也提到了这一点。

    要在此模式下运行器件、需要按照上一篇文章中的图建立 OUT1M 和 OUT2M 之间的外部连接、否则可能导致 OUT1M 电压到轨到电源(此处可能就是这种情况、因为您已经提到 OUT1M 是3.3V)。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi-San:


    感谢您的答复。

    根据数据表、共模电压通过 OUT2M 检测、但当没有负载时、OUT2M 输出1.65V。
    检测共模电压时、OUT2M 应该是输入端子、因此我很困惑。
    为什么 OUT2M 输出1.65V?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-san:

    我会介绍 OUT2M 在引脚处提供的1.65V 电压、并跟进该主题。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-san:

    未进行外部检测连接时、OUT2M 引脚在内部弱连接至1.65V 电压。 但是、由于输出反馈在 OUT1M 共模路径上仍然是断开的、它会导致 OUT1M 限制为电源电压。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi-San:


    感谢您的回答。

    我还有一些其他问题。

    (1)如果 OUT2M 端子弱连接到1.65V、且没有外部感应电阻器、那么安装外部感应电阻器是否更好?

    (2)您评论了 OUT2M 引脚在内部具有弱连接至1.65V 电压。
    将从 OUT1M 和 OUT2M 输出电压。 连接它们是否有任何问题?
    请告诉我为什么没有问题。


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-san:

    OUT2M 不是输出端子、而是具有弱上拉至1.65V 的输入端子。 OUT1M 是输出端子、对于该端子要输出1.65V、它需要通过 OUT2M 端子反馈到器件。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan