This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1641:OPA1641通过 OPA27实现单电源供电。 OPA27用1/2 Vref 馈送两个负载

Guru**** 2814495 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1641, OPA27, OPA189, OPA210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1481978/opa1641-opa1641-single-supply-through-opa27-opa27-feeding-two-loads-with-1-2-vref

器件型号:OPA1641
主题中讨论的其他器件: OPA27

工具与软件:

尊敬的各位:我目前正在根据 OPA1641 (属于更一般的 Hi-Fi 前置放大器项目的一部分)设计运算放大器缓冲器。 此缓冲器将从唱机前置放大器输出接收音频信号。 示波器:降低唱机前置放大器的输出阻抗、并能够驱动多个负载。

出于多种原因、我只有一个34V 电源可用。

因此、我已经设计了如图所示的解决方案:OPA27运算放大器"生成"17V 参考电压、这将是我的虚拟接地。

我想听听您对图中所示解决方案的看法;我的主要疑虑如下:

  • 大家可以看到、OPA27将驱动两个不同的负载:THAT1203集成电路(不是此问题的主题)和我的 OPA1641缓冲器。 您是否看到与此相关的任何问题?  
  • 另一个问题是、我已经通过一个高阻值电阻器(475K Ω)将 OPA27的输出连接到了 OPA1641的同相输入。 实际上、我需要为 OPA1641保持高输入阻抗。 有任何疑虑?

非常感谢你的评分

Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    [报价 userid="628630" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1481978/opa1641-opa1641-single-supply-through-opa27-opa27-feeding-two-loads-with-1-2-vref "]如您所见、OPA27将驱动两种不同的负载:THAT1203集成电路(不是这个问题的主题)和我的 OPA1641缓冲器。 您是否看到与此相关的任何问题?  [报价]

    OPA27无法为 OPA1641或 THAT1203提供足够的稳压器电流。 OPA27 在25°C 时的短路电流为±25mA、这意味着最大 工作电流约为 ISC 或<±13mA 的30-50% 。 此外、该器件的静态电流会随温度而变化、实际工作电流应小于 ±10mA (max)。  

    如果 OPA27能够 在整个温度范围内提供<±3mA 的电压、则这可能是可以接受的。 但我会找到另一个具有更高输出电流的运算放大   器、例如 OPA210或 OPA189 (斩波放大器)。 作为应用的电压基准(增加设计裕度)。  

    下面是斩波放大器选择。 也有一些更低成本的解决方案(额定电压高达36Vdc 电源轨)。   

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/precision/products.html#2192=Zero%20Drift&

    [报价 userid="628630" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1481978/opa1641-opa1641-single-supply-through-opa27-opa27-feeding-two-loads-with-1-2-vref "]和另一个问题、我已经通过一个高阻值电阻(475K Ω)将 OPA27的输出连接到了 OPA1641的非反相输入。 实际上、我需要为 OPA1641保持高输入阻抗。 有任何疑问吗?

    但是、如果您执行以下操作(我认为这就是您想要的)、那么 OPA27或类似的精密运算放大器应该可以正常工作。 我建议将斩波放大器用于 Vref 应用(请不要忘记在运算放大器的电源引脚旁边实现0.1uF 的旁路电容器)。

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的意思,对不起,我不是那么清楚。 因此、OPA27只会为 THAT1203和 OPA1641生成基准1/2电压。 由于这只是 THAT1203和 OPA1641使用单电源工作所需的偏置、因此我相信、在这种情况下、所消耗的极小电流将非常符合 OPA27规格。

    我确认 THAT1203和 OPA27都会从单独的稳压器接收 Vcc 电源(每个电压为34V)。 基准1/2电压(= 17V)仅需要 OPA27。

    我确认旁路电容器将安装在相关芯片附近。

    我的疑问是:1) OPA27是否能够"驱动"两个输出而不会出现不稳定/等问题。 2)您可以看到从 OPA27输出到 OPA1641信号输入的475k Ω 电阻器。 实际上、我需要为 OPA1641保持高输入阻抗。 所以我的问题是:这可行吗?

    再次感谢大家

    谢谢

    Matteo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:  

    [报价 userid="628630" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1481978/opa1641-opa1641-single-supply-through-opa27-opa27-feeding-two-loads-with-1-2-vref/5691269 #5691269"]1)如果 OPA27能够"驱动"两个输出而不出现不稳定/等问题。 2)您会看到从 OPA27输出到 OPA1641的信号输入的475k Ω 电阻。[/QUOT]

    两个电路都稳定。

    如果  THAT1203具有高达1nF 的寄生输入容性负载(相对于 GND (AC))、则其相位裕度为70度。  

     

    e2e.ti.com/.../OPA27-Loop-Analysis-03042025.TSC

    对于 OPA1641、您不需要串联这样大的电阻。 假设容性负载为100k Ω 和1uF、它应该是稳定的(假设输出条件与上述情况类似)

    e2e.ti.com/.../OPA1641-Loop-Analysis-03042025.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!