This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1840:原理图审阅

Guru**** 2648445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1481370/pcm1840-schematic-review

器件型号:PCM1840

工具与软件:

您好、TI 团队 J ü、

您可以帮助查看该原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 INxM 引脚上看到交流耦合电容器、但在 INxP 引脚上看不到任何电容器、您能在这方面进行说明吗?

    此外、上述屏幕截图中未显示硬件引脚(MD0、FMT0等)上的连接、您能否分享一个显示相同连接的屏幕截图?

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    INxP 引脚的交流耦合电容器位于另一输入侧、如下图所示。

    所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)您能否澄清器件应在主模式还是从模式下运行? 有一个 MCLK 信号连接到 MD1引脚、但 MsZ 似乎下拉至 GND

    2) 2)您能否澄清连接到 MD0和 MSZ 引脚的"IIS_SCLK"和"IIS_SDA"信号?

    3) 3)此外、MICBIAS 似乎没有去耦电容器、请参阅数据表以了解去耦建议。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan