This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA3020:SE 输入处具有 PGA 增益的 SNR

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TAA3020, TLV320ADC3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1473983/taa3020-snr-at-se-input-with-pga-gain

器件型号:TAA3020
主题中讨论的其他器件: TLV320ADC3140

工具与软件:

您好!

我们已经在 TAA3020EVM 上验证了 SNR。

结果如下。  

差分输入:0dB 增益为106dB、+20dB 增益为98dB、 下降8dB  

SE 交流输入:      0dB 增益时为99dB、 +20dB 增益时 为81dB、此时衰减为18dB

SE 模式导致10dB 降级的原因是什么?

这似乎不是由前端放大器 NF 性能引起的。   

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此处是数据表中指定的+12dB 增益设置的额外数据点差模 SNR。

    您的设计目标规格在+12dB 条件下的 SE 模式 SNR 是什么?

    与差模相比、模拟增益块额外产生7dB 的噪声。

    此致、

    Mochizuki

    PGA 0dB PGA +12dB
    输入(dBV) SNR A-WTD 输入(dBV) SNR A-WTD
    差分的输出 6. 106.8. -6. 103.3. 3.5.
    单端 0 98.2. -12. 87.8. 10.4.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、望月山、

    让我在下周早些时候与您讨论这一问题。

    谢谢。此致

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、望月山、

    除了差分/单端、您还能否提及输入阻抗和耦合(交流/直流)设置?

    如果可能、您可以在这些测试期间共享设备配置脚本吗?

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lakshimi、

    我们使用 TAA3020EVM、它将交流耦合输入耦合到 AP 信号输出、即50 Ω SE 和100 Ω Diff 处。

    寄存器设置是 PPC3的默认值、只需切换输入模式 SE 或 Diff 即可。

    下面是 TLV320ADC3140上的 PGA 噪声性能。  在 TAA3020上也有类似的性能吗?

    此致、

    Mochizuki  

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、望月山、

    让我来深入了解交流耦合输入的 SNR、并在这一周结束前与您联系。

    您是否还能确认差分和单端连接是按照数据表图进行的?

    谢谢。此致、

    Laksmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Laksmi-San、

    是的、连接正确、我们按原样使用 EVM。

    您这边有更新吗?

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、望月山、

    以下是交流耦合输入的 A 加权 SNR 预期增量:

    1) PGA 增益为0dB 时、差分和单端 SNR 之间的差值为~3.4dB。

    2)  PGA 增益为12dB 时、差分和单端 SNR 之间的差值为~6.5dB。

    3) 3)在差动输入下、0dB 和12dB SNR 之间的差值为~7dB。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lakshimi-San,

    我们的预言结果不符合你的期望。 您的验证数据是什么?

    1) PGA 增益为0dB 时、差分和单端 SNR 之间的差值为~3.4dB。 -->8.6dB

    2)  PGA 增益为12dB 时、差分和单端 SNR 之间的差值为~6.5dB。 -->15.5dB  

    3) 3)在差动输入下、0dB 和12dB SNR 之间的差值为~7dB。  -->3.5dB

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、望月山、

    这是在具有不同配置和 PGA 增益设置的 EVM 上进行检查的。

    Input Configuration PGA 增益(dB) 通道1 (dB) 通道2 (dB)
    差分的输出 0 106.8. 106.6.
    差分的输出 12. 100 100
    单端 0 103.4. 103.41.
    单端 12. 93.6. 93.5.

    这些是 A 加权测量。

    您能否分享用于测试每种条件的 SNR 的配置脚本?

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lakshmi-San,

    非常感谢您提供的信息。

    附加文件是捕获 PPC3 setting.e2e.ti.com/.../TAA3020-cnfg.xlsx 的文件

    此致、

    Mochizuki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、望月山、

    让我确认这一设置并跟进。

    此外还有一处说明:我们是否根据数据表中提到的条件在输入交流信号短接至 GND 时测量 SNR?

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lakshim-San、

    这是否意味着 IN1引脚信号源阻抗是 TAA3020 PGA SNR 的关键因素、即使0欧姆交流短路、50欧姆 AP 信号输出也会产生+6dB 的较大噪声?  

    如果是、在+12dB PGA 增益下、具有600欧姆麦克风输入的实际应用 SNR 是什么?

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、望月山、

    我从 EVM 测试中分享的表是使用 AP 进行测试、因此 AP 源阻抗不会使噪声增加6dB 水平。

    此外、如果查看 EVM 中的差分 SNR 数字、0dB 与12dB SNR 值的差异(~6dB)接近数据表典型规格的差异。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan