This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5827EVM:CAN##39;t 访问设备 A

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1481897/tas5827evm-can-t-access-device-a

器件型号:TAS5827EVM
Thread 中讨论的其他器件:TAS5827

工具与软件:

您好!  

单击"Connect"时、它成功连接到器件、但随后显示"Can't Access Device A"错误。 我已将器件设置为具有软件控制模式的外部客户引导模式。 以前、连接没有问题。 我已尝试使用其他 USB 电缆、仔细检查了跳线配置、并确认 IC 已通电、但问题仍然存在。

Pure-Path 控制台:v3.2.1  
TAS5827:3.0.9

请提供任何指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shahil、您好!

    您能给我发送跳线配置的图片 吗(EVM 两侧)?

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramsey、请查看上面的图片、我还附上了我遇到的问题。 如果您还有其他需要、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shahil、您好!

    为设备供电并接通 USB 电源后、USB 就绪指示灯(蓝色 LED)是否亮起?

    此致、  

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramsey:  

    我忘记提一下、我要通过 PVDD_EXT 和 GND 提供12V 电压。 打开电源时、 蓝色 LED 指示灯不亮。 但是、蓝色 LED 仅在我插入 USB 时亮起。

    注:打开电源时没有电流消耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shahil、您好!  

    您能否探测 I2C 测试点以查看是否正在发送数据? 确保已提供 PVDD。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramsey:  

      .  

    我确定了 SCL 和 SDA XMOS 的范围。 我点击 PPC3上的"Connect"时会收到这些信号  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我应该已经提到第一个信号是 CLK。 它产生9次脉冲、然后保持高电平。 下图是放大的 SDA 线  

    下面是放大的 SCLK 信号  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了这个问题—PDN 拨动开关位于错误的位置、可能是在我移动板子时被敲坏了。 现在一切都正常。 感谢您的帮助!