This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:当输入采样速率为192kHz 时会发生失真

Guru**** 2369520 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1473628/tas5825mevm-distortion-occurs-when-the-input-sampling-rate-is-192khz

器件型号:TAS5825MEVM
Thread 中讨论的其他器件:TAS5825M

工具与软件:

您好、TI 团队 J ü、

当在新项目中使用 TAS5825M 实现立体声2.0音频输出时、当输入采样率为192kHz 时、会发生失真。 已使用图形用户界面(GUI)中红色框标记的设置执行了综合测试。您能帮助分析原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、  

    请提供更多有关观察到的失真的信息。 什么类型的失真? 剪切? 噪音? 这对您观察到的输出信号或音频性能参数有何影响?

    此致、

    Ore.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是否有任何更新? 如果没有、我认为该主题已关闭

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    问题已解决。感谢您的支持。

    我们遇到了另一个问题。当我们切换输入采样率时、将会有一个 POP 声音。 是否有办法解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、  

    是在器件开启时切换到不同的采样速率、还是在器件初始化时配置了该所需的采样速率?  

    此致、
    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的支持。

    在 TAS5825M 初始化后切换不同的采样速率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    在对器件进行编程时、由于 I2C 写入而导致信号传输不连续会导致噪声。 请查阅第7.6节中的计时要求。  

    此致、

    Ore.