This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1671:OPA1671驱动扬声器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1671, LME49721, LM4818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1480692/opa1671-opa1671-drive-a-speaker

器件型号:OPA1671
Thread 中讨论的其他器件: LME49721LM4818

工具与软件:

您好!

我使用 OPA1671设计了一个驱动扬声器(32Ω)的电路。 使用150mV 输入信号且输出约为1.8V 时、仿真结果看起来很好。 但是、在实际测试中、输出只能达到大约800mV (使用可变电阻器通过射频调节放大因数)。 但如果我将扬声器更改为1k 欧姆负载,输出可以达到约1.8V。 这是否是由于扬声器阻抗过低所致?

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    这可能是由于扬声器阻抗过低吗?

    是的、很可能。 OPA1671的标称输出电流额定值高达 ±20mA、在室温下不会有问题。 超过额定电流时、Vout 摆幅将开始下降、这正是您观察到的情况。  

    如果要驱动32Ω 扬声器阻抗、需要使用不同的音频放大器或提高输出电流。  

    e2e.ti.com/.../OPA1671-Audio-Driver-02282025.TSC

    下面是 TI 选择的其他音频级放大器。  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/audio/overview.html

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的回答。

    我们的应用环境不是很好、最低电源电压仅为1.8V。 因此、您提供的音频放大器无法在这种环境下正常工作。 我们以前使用 LME49721、但它在低于2V 的电源电压下无法正常工作。 您能否推荐一些在1.8V-5.5V 电压范围内工作的音频放大器或推荐一种可在低电压下工作的缓冲器?

     

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    您能否推荐一些在1.8V-5.5V 电压范围内工作的音频放大器或者推荐一种可在低电压下工作的缓冲器?

    根据您的要求、很难找到低至1.7V 至5.5Vdc 的音频放大器。 我们的大多数音频级放大器的工作电压高达36VDC、低端电源接近4.5VDC。

    您能否将电源轨增加到5.5Vdc 而不是5Vdc? 它会有所帮助、但可能不符合您的要求。  

    替代方案是使用两个 OPA1671来稍微提高电流并最大限度降低输出压降。 您的应用的实际 电流要求与温度之间的关系。 您可能必须使用其他运算放大器作为低噪声运算放大器来驱动扬声器。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

     

    感谢您的答复。

     

    此电路用在模拟电话装置中、并由电话线供电。 电源电压在2V 和5V 之间变化、但对电流的要求不会太高。 在2V 电源下、提供大约17mA 的电流就足够了。 您是否是指使用两个 IC 通过将第二个 IC 用作缓冲器来提高输出电流? 我已经通过下面的仿真证实了这一点、这的确改进了输出、但是在实际使用方面的改进很小。

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

     

    感谢您的答复。

     

    此电路用在模拟电话装置中、并由电话线供电。 电源电压在2V 和5V 之间变化、但对电流的要求不会太高。 在2V 电源下、提供大约17mA 的电流就足够了。 您是否是指使用两个 IC 通过将第二个 IC 用作缓冲器来提高输出电流? 我已经通过下面的仿真证实了这一点、这的确改进了输出、但是在实际使用方面的改进很小。

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    我说的是以下技巧。 问题是您的电源轨在2.5VDC 时太低。 您是否可以通过提高电源电压来增加电源轨? 在这些电压轨上运行的运算放大器不是太多。  

    https://www.ti.com/lit/ab/sboa553a/sboa553a.pdf?ts = 1740977279529&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    https://www.ti.com/lit/ab/sboa352/sboa352.pdf?ts = 174105239769&ref_url=https%253A%252F%252Fe2e.ti.com%252F

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

     

    感谢您的提议。 我试过,但没有改善。 可能是电话线提供的电流太小。 我找到了新的 IC LM4818、我稍后将进行尝试。

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    LM4818可能与其他类似、但它可以拉/灌入更多电流和更少的压降。 最低工作电压为2Vdc、因此必须针对特定应用增大电源轨。  

    对于并联运算放大器电路、您可能需要减小红色圈出的 R 值。 该 R 是为了防止两个运算放大器相互"战斗"并均等地共享输出电流(拉电流或灌电流)。  

    可能是电话线提供的电流太小

    如果您能够以差分方式驱动耳机(悬空而不是一端端端接至 GND)、则输出电压摆幅可能会加倍。 您的配置至少有两个缺点。  

    1.输出电流增大时 OPA1671两端的压降。

    2.电源电压轨过低。  

    通过差分输出配置、您可以增大输出幅度摆幅(输出端的运算放大器仍会下降、但您可能有额外的裕量来生成信号摆幅)。 您需要将单端输出转换为差分输出、才能实现此概念。 您的耳机将悬空、并以差动方式驱动。  

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa265a/sbaa265a.pdf?ts = 1741031364570&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa246b/sbaa246b.pdf?ts = 1741055395063&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.bing.com

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa862.pdf?HQS=dis-mous-null-mousermode-dsf-pf-null-wwe&ts = 1741095509050&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.mouser.com%252F

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    谢谢你。 今天、我对 LM4818进行了测试、如您所说、结果与其他放大器的结果相似。 似乎我确实需要增加 AMP 的电源电压。 现在、我通过语音 IC 获取了功率、这可能还不够。 因此、我准备直接通过电话线为 AMP 供电。 但是、它必须过滤电话线(300-3400Hz)上的语音信号。 我需要使用一个运算放大器作为大约4h 的有源电感器(阅读有关电话电源的数据表)。 如果您能提供任何相关信息或资源、不胜感激。 再次感谢您的帮助!


    此致
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    电话线路语音信号(300-3400Hz)。 我需要使用一个运算放大器作为大约4h 的有源电感器(阅读有关电话电源的数据表)。

    您知道4h 电感器、100mA 电感器看起来是什么样子吗? 它可能是一个典型的水瓶盖的大小。  

    让我了解一下应用。 您是否接入电话线作为音频应用的电源? 如果是、我的建议是将电话信号充电至超级电容器和/或使用降压/升压直流/直流转换器来增加电源电压和功率传输。   

    此处是选择降压/升压直流/直流转换器的链接。  

    https://www.ti.com/power-management/buckboost-sepic.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=app-sr-null-58700008544263763_buckboost_regulator_overview_rsa-cpc-pp-google-ww_en_int&utm_content=buckboost_regulator_overview&ds_k=buck+boost+regulator&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAiaC-BhBEEiwAjY99qIe9O0IVTu-yLnPhcpDatxkEZPBVM-0cnIV1iUBfkkg_SOB8hUzwjRoCv1UQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds

    如果您需要其他帮助、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的答复。

    如果使用直流/直流转换器、它将在阻抗测试时失败。 因此有必要使用下图所示的方法。 从电感器的电话线获取电源以过滤语音频率。

    此致
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huo:  

    我的猜测是您必须具有低压(2.5V)逻辑通信电话系统。 在任何情况下、应用可能都需要先存储能量、然后才能提升信号以提高电源电压。  

    如果您有其他相关的音频问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond