This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122EVM-U:PurePath 解决方案3连接错误

Guru**** 2548930 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, PCM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1481900/pcm5122evm-u-purepath-consolu-3-connection-error

器件型号:PCM5122EVM-U
Thread 中讨论的其他器件:TAS5805MPCM5122

工具与软件:

尊敬的团队:

我的客户将评估 PCM5122EVM。 他们在 PC 上安装了 PurePath Consolue 3,版本3.2.1。 他们将 PCM5122EVM 连接到 PC、但 PCM5122EVM 未显示 PPC3上安装的 EVM 应用。 然后、他们无法开始评估。 可以通过此 PPC3评估 TAS5805M。 他们尝试了一次移除 PPC3并再次重新安装 PPC3、但 PPC3上未显示 PCM5122EVM 剂量。


您是否了解问题所在?

此致、

二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PPC3不是适用于 此器件的正确软件、因此它不会显示此器件、因为它未 在 PPC3 GUI 中进行配置。  

    PCM5122EVM 和 PCM5142EVM 都使用 PurePath Console 1.16 、而  PCM5242EVM–使用 PurePath Console 2。    PCM5122/42/5242的 miniDSP 都使用 PurePath Studio V5.95–家用音频、

    您仍可以使用  PPC3附带的 I2C 主 设备来写入和读取器件中的数据(我个人通常在 PPC3中使用 I2C 主设备、不使用任何其他 GUI。

    如果您要使用 PPS 或 PPC1、但链接无法正常工作、则 应 向软件团队提交请求单以修复链接。

    下面是此 EVM 及其 GUI 的相关问题的链接。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/294997/pc5122evm-won-t-connect-to-purepath-studio-home-audio

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash-san:

    请告诉我该链接、
     -  PurePath 控制台1.16 :
     - PurePath Studio V5.95 :   

    在 Win10或 Win11上工作的剂量?

    此致、

    二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Koshi-San、

    我想几年前,我从请求页面请求它,并在我的 Securesource 它,它在 Window11工作.

    PP Studio

    https://www.ti.com/tool/AICPUREPATH_STUDIO?keyMatch=purepath%20studio&tisearch=universal_search

      这里提到了适用于不同器件的 PurePath Console、我 从列表中选择了一个器件作为 PPC1

    https://www.ti.com/tool/PUREPATHCONSOLE  (转至中间位置、在此处列出每个 PPC 版本的器件)  

    https://www.ti.com/tool/TAS5721EVM

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash-san:

    感谢您的链接。 我跟客户说过。

    您的解释如下:
       您仍可以使用  PPC3附带的 I2C 主 设备来写入和读取器件中的数据(我个人通常在 PPC3中使用 I2C 主设备、不使用任何其他 GUI。
    您能告诉我如何使用它吗? PPC3屏幕上没有此类功能。

    此致、

    二宫幸志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Koshi-San、

    当您运行 PPC3并登录后、 您 还应该能够看到所有已安装的设备 I2C 主设备 如下面所示。

    有时您需要登录几次才会识别您已登录!!!

    如果看不到 I2C master、请重新安装 PPC3、 如果仍缺少 I2C master、则需要提交票据、以便软件团队可以查看。

    此致、

    Arash