This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA1650-Q1:具有单电源的平衡 XLR 驱动器

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: INA1651

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1482580/ina1650-q1-balanced-xlr-driver-with-single-supply

器件型号:INA1650-Q1
Thread 中讨论的其他器件:INA1651

工具与软件:

亲爱的大家、在我上次提出初步问题之后的跟进过程中、我根据数据表中的信息设计了平衡 XLR 驱动器级。

如下图所示、我计划将 VMID 输出连接至 REF_A/B 和 COM_A/B

此外、我的单端音频信号将进入 IN +A 输入端。 IN +B 输入接地。

IN -A 输入连接至 OUT_B;IN -B 输入连接至 OUT_A

这都是正确的吗? 您是否看到任何警告/问题?

提前感谢!

谢谢

Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    [quote userid="628630" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1482580/ina1650-q1-balanced-xlr-driver-with-single-supply 您是否看到过任何警告/问题?

    请尝试以下操作和仿真。 由于使用的是34Vdc 单电源轨、因此需要在电源轨的中间偏置 Vref。 最好在音频应用中使用双对称电源轨。  

    e2e.ti.com/.../INA1650-Single_2D00_DFA-03052025.TSC

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    在本例中、我采用了单端音频输入、这就是为什么我遵守 INA1651数据表中报告的内容、即 IN -A 连接到 OUT B、IN -B 连接到 OUT A  

    此外、正如您所说、我使用了 INA1651内部1/2 Vreference (VMID-OUT)来对以下各项进行偏置:Ref-A、REF-B、COM-A、COM-B

    那么、我的原理图是否可以在该特定配置下工作?  

    再次感谢!

    Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:  

    [报价 userid="628630" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1482580/ina1650-q1-balanced-xlr-driver-with-single-supply/5698148 #5698148"]那么、我的原理图是否可以在这一特定配置下工作?  [报价]

    是的、只要 在设计中处理共模电压基准问题、电路就应该工作了。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!