This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:TAS5825MEVM

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5825MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1484288/tas5825mevm-tas5825mevm

器件型号:TAS5825MEVM
Thread 中讨论的其他器件:TAS5825M

工具与软件:

我正在设计一个在定制板上有2个 TAS5825M 的系统、每个 TAS5825M 都在 PBTL 模式下驱动一个扬声器。  扬声器外壳/扬声器特性相同。  我已经借助 TAS5825MEVM 在 PPC3上使用以下模式为一个扬声器创建了配置。  现在我想驱动两个扬声器 、通过将驱动器 A 连接到一个扬声器、将驱动器 B 连接到第二个扬声器、以 PBTL 模式与 TAS5825MEVM 连接的每个扬声器。  应该从列出的模式中选择哪种模式。?  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您还可以找到其他选项。

    可能需要单独对其进行初始化。 当前 GUI 无法同时进行初始化。

    您可以首先初始化 A (上部)放大器、然后点击断开、再次插入 USB 电缆、您将在右上方找到 B (下部)侧。 选择 B、那么 B 安培也可以初始化。

    或者、您可以使用其他方式:

    首先初始化 A。

    转到终端系统集成、使用 B Amp 地址转储 i2c 配置文件。

    然后、您可以通过 I2C 工具初始化 B。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用上述方法时、我是否能够同时通过两个驱动器播放音频

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以、您可以使用所述方法通过两个设备播放音频。

    此致、

    Ramsey