This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6360-Q1:所有通道均处于断电状态

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM6360-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1484754/pcm6360-q1-all-channels-are-in-a-power-down-state

器件型号:PCM6360-Q1

工具与软件:

我们目前正在使用 PCM6360-q1.pdf 芯片模型。
这些参数按照手册进行设置。 使用的当前模式是 IIC 通信、通信地址为0x90。

90 02 01.
90 28 10.
90 3C 18.
90 41 18.
90 46 18.
90 4B 18.
90 73 F0
90 74 F0
90 75 E0
设置后、执行寄存器读取。
[地址:0x00]数据:[00][00][01][00][00][05][00][30]
[地址:0x07]数据:[30][00][00][00][00][01][02][03]
[地址:0x0F]数据:[04][05][06][07][02][48][ff][10]
[地址:0x17]数据:[10][04][20][02][08][00][00][02]
[地址:0x1f]数据:[40][00][22][00][00][00][00][00][00][00]
[地址:0x27]数据:[00][10][ff][03][00][80][00][00]
[地址:0x2F]数据:[00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00]
[地址:0x37]数据:[00][ba][4b][10][d0][18][00][c9]
[地址:0x3f]数据:[80][00][18][00][C9][80][00][18]
[地址:0x47]数据:[00][18][80][00][10][00][C9][80]
[地址:0x4f]数据:[00][10][00][C9][80][00][10][00]
[地址:0x57]数据:[C9][80][00][00][00][00][C9][80][00]
[地址:0x5f]数据:[00][00][C9][80][00][00][37][87]
[地址:0x67]数据:[B8][00][00][00][01][48][7b][00]
[Addr:0x6f]数据:[00][e7][00][00][00][f0][f0][e0][00]
[地址:0x77]数据:[C8][00][00][ff][00][ff][98][8c]
[地址:0x7f]数据:[00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00][00]
0x75设置的内容为 E0、但状态寄存器0x76为00、0x77为 C8
所有通道均处于断电状态。

所有通道的 ADC 处于关闭状态。

我们需要确认为什么在设置后状态仍处于断电状态。
您是否需要再次确认任何其他寄存器的状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您共享的回读、寄存器0x15 (ASI_STS)正在读取0xFF、表示无效的 采样率。

    [地址:0x0F]数据:[04][05][06][07][02][48][ff][10]

    此外、寄存器0x2C 指示 ASI 时钟错误。

    [地址:0x27]数据:[00][10][ff][03][00][80][00][00]

    您能否确认在检查状态时是否向器件提供了有效的 BCLK 和 FSYNC 信号?

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan