This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE5532A:马来西亚的 NE5532A 器件不同于墨西哥的生产

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: NE5532A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1484771/ne5532a-ne5532a-parts-from-malaysia-different-from-mexico-production

器件型号:NE5532A

工具与软件:

尊敬的 TI 支持部门

我们遇到了一个由 NE5532A 造成的工厂生产故障问题。
我们一直使用墨西哥生产的 NE5532A IC 进行生产3年,没有任何问题。
我们的产品中内置了最近一批马来西亚的 NE5532A、我们看到在某些频率下会出现1dBu 的变化。
为了验证 NE5532A 是导致此问题的、我们将 IC 从马来西亚制造的零件换用到了墨西哥。 修改后、故障消失了。 将马来西亚部件重新装回主板上会导致故障再次出现。
我们担心这样的精密音频部件在特定频率下的变化超过1dBu。
通过 TI 支持论坛、我们可以查看有关 TI 产品从墨西哥转移到马来西亚的门票。 您应该注意到、NE5532A 也会受到这种生产改变的影响。

请查看随附的批次信息和器件图片、以展示它们是原装器件。
来自响应的限制线已使用超过10k 个单位进行了优化。 但此 IC 批处理未通过测试(见下图)
看起来两家制造商的框架和封装材料不同。

请更正此问题以用于将来的生产。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价用户 id="645557" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1484771/ne5532a-ne5532a-parts-from-malaysia-different-from-mexico-production 通过浏览 TI 支持论坛、我们可看到有关 TI 生产从墨西哥转移到马来西亚的门票。 您应该注意到、NE5532A 也会受到此生产变化的影响。

     2023年11月、针对晶圆厂变更(包括设计变更)发布了 PCN 问题。 产品之间的差异可能与旧的和 PCN 之后的产品有关。 由于在墨西哥制造的器件是旧的或 PRE_PCN Si 芯片、而在马来西亚制造的器件是新的或 PCN 后的产品、因此制造位置不一定有所不同。  

    https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/5726/PCN20231114002.1.pdf

    Unknown 说:
    来自响应的限制行已使用超过10k 个单位进行了优化。 但此 IC 批处理未通过测试(见下图)
    看起来两家制造商的框架和封装材料不同。

    目前、旧 PCN 和 PCN 之后都是从销售办事处发货、一旦旧库存从生产基地耗尽、就只剩下 PCN 之后的产品。 马来西亚生产的 POST_PCN 将是最终的硅设计。  

    我看到上面附图的差异,但我不知道原因。 您能将原理图发送给我吗、我来看看设计。 理论上、PCN 后应该等同于旧产品、但它可能会由于工厂变化(例如 BW、输入 Vcm、输出变化等)而产生某些差异、从而导致您现有的通过/失败要求之间存在差异。 我不想推测您的"失败"测试的根本原因是什么。 请告诉我。  

    如果您不想将原理图发布到 E2E 公共论坛、请通过 E2E 私人消息系统提交"友谊"请求。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Raymond 对这个问题的研究、以及为您提供的原理图概览。
    我们将更改设计。