工具与软件:
大家好、我想在我的新 PCB 项目中实施 TLV320AIC3204。 我正在检查有关 IC 的相关文件,我似乎发现了一些矛盾。
TLV320AIC3204的数据表(第8页、第7.3节建议运行条件)规定最小 LDOIN/HPVDD 电源为1.9V。 但文档"SLAA557 (TLV320AIC3204应用参考指南)"第1页寄存器10位0显示如下:
0:当页1寄存器10位 D1=1时、LDOIN 的输入范围是1.5V 到1.95V
1:当页1寄存器10位 D1=1时、LDOIN 的输入范围是1.8V 到3.6V
(这在文档的第125页)
该寄存器的默认值为0、这意味着在启动期间、LDOIN 应以最大电压1.95V 上电、而 LDOIN 电源的最小电源电压实际上为1.5V。
以及文档"SLAA492A (TLV320AIC32x4电源时序)"中的以下内容(位于第2页第 2节" 外部 DVDD 和 AVDD 电源序列")
此配置的建议电源序列是同时提供所有电源。 A
这种情况下的典型配置是为 IOVDD、DVDD、LDOin 和 AVDD 使用单个1.8V 电源
这同样意味着 LDOIN 供电电压低于1.9V。
我的问题是、我计划在启动时从同一个3.3V LDO 提供 LDOIN 和 IOVDD、这会导致任何问题吗? LDOIN 电源的实际电压是多少?
我还注意到、默认情况下 AVDD 通过10k Ω 电阻连接到 DVDD、这样可以在提供 DVDD 时使 AVDD 斜升。 文档"SLAA492A"中的图1显示 DVDD 连接到 LDOIN/HPVDD、因此、如果我通过拉取 TLV320AIC3204 DVDD 的 LDO_SELECT 引脚来启用 DVDD、那么当我施加 LDOIN 电源时、DVDD 将立即导通?
如果是、DVDD 是否设置为其默认设置电压(由页1寄存器2控制);位6-7 = 00是对应于1.72V 的默认值)。