This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:电源定序

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1483994/tlv320aic3204-power-supply-sequencing

器件型号:TLV320AIC3204

工具与软件:

大家好、我想在我的新 PCB 项目中实施 TLV320AIC3204。 我正在检查有关 IC 的相关文件,我似乎发现了一些矛盾。

TLV320AIC3204的数据表(第8页、第7.3节建议运行条件)规定最小 LDOIN/HPVDD 电源为1.9V。 但文档"SLAA557 (TLV320AIC3204应用参考指南)"第1页寄存器10位0显示如下:

0:当页1寄存器10位 D1=1时、LDOIN 的输入范围是1.5V 到1.95V
1:当页1寄存器10位 D1=1时、LDOIN 的输入范围是1.8V 到3.6V

(这在文档的第125页)

该寄存器的默认值为0、这意味着在启动期间、LDOIN 应以最大电压1.95V 上电、而 LDOIN 电源的最小电源电压实际上为1.5V。

以及文档"SLAA492A (TLV320AIC32x4电源时序)"中的以下内容(位于第2页第 2节" 外部 DVDD 和 AVDD 电源序列")

此配置的建议电源序列是同时提供所有电源。 A
这种情况下的典型配置是为 IOVDD、DVDD、LDOin 和 AVDD 使用单个1.8V 电源

这同样意味着 LDOIN 供电电压低于1.9V。

我的问题是、我计划在启动时从同一个3.3V LDO 提供 LDOIN 和 IOVDD、这会导致任何问题吗? LDOIN 电源的实际电压是多少?

我还注意到、默认情况下 AVDD 通过10k Ω 电阻连接到 DVDD、这样可以在提供 DVDD 时使 AVDD 斜升。  文档"SLAA492A"中的图1显示 DVDD 连接到 LDOIN/HPVDD、因此、如果我通过拉取 TLV320AIC3204 DVDD 的 LDO_SELECT 引脚来启用 DVDD、那么当我施加 LDOIN 电源时、DVDD 将立即导通?

如果是、DVDD 是否设置为其默认设置电压(由页1寄存器2控制);位6-7 = 00是对应于1.72V 的默认值)。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Metehan:

    由于页1寄存器10位1默认为0、位0不对启动有效。 这可能是建议运行条件的来源。 一旦将位1设置为1、则会根据位0规则更改寄存器映射中的限制。

    但是、我同意1.5V 是实际最低电压。 参考指南的"电源"部分对此进行了说明。

    您可以为 LDOIN 和 IOVDD 提供3.3V 电压。 AVDD 和 DVDD 将由 LDO 生成。

    启动时、DVDD 将由 LDO 生成(由 LDOIN 供电)并弱耦合到 AVDD。 是、这将是1.72V 的默认值。 启用模拟 LDO 后、必须消除弱耦合。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回答。  

    我最初可以提供 LDOIN 3.3V、对吧?

    为了使寄存器位生效、我是否需要通过 RESET 引脚对 IC 进行硬件复位?对吧?

    内部数字 LDO 和内部模拟 LDO 都显示连接到 LDOIN、默认情况下 P1_R2_D0控制 AVDD 的启用、因此为0。 默认情况下、AVDD 未启用。 因此、如果我将 LDO_SELECT 引脚连接到 IOVDD、那么它不会从 LDOIN 引脚充电、而是从数字 LDO 充电?

    建议始终首先提供 IOVDD。 由于我从同一个 LDOIN 供应 IOVDD 和 LDOIN、它们将同时提供、这是否会导致任何问题? 或者我应该先使用电源序列发生器为 IOVDD 供电吗?

    我不知道在启用 Aldo 后必须移除弱耦合、感谢您强调这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Metehan:

    是的、LDOIN 可以是3.3V

    作为复位序列的一部分、该器件应保持在复位状态、直到所有电源稳定。 一旦它们被释放、复位就可以被释放、并且寄存器将为它们的默认值并且可访问。

    默认情况下、AVDD 从数字 LDO (DVDD)充电是正确的。

    LDO 和 IOVDD 之间的建议最小值为0秒、因此它们可以连接在一起并且组装在一起而不会出现任何问题。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我猜这里还有一个拼写错误。 该图显示的是 TI-L、但表显示的是 TI-D 谢谢