This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:PVDD_X 连接和杂音

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251EVM, PUREPATH-CMBEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1484631/tas3251-pvdd_x-connect-and-pop-noise

器件型号:TAS3251
主题中讨论的其他器件: PurePath-CMBEVM

工具与软件:

尊敬的专家:

1.我想知道是否可以直接将 PVDD_A 和 PVDD_B 连接在一起? 就像这样?

2. 弹出并点击免费启动和关机8.3.8:
我 在 C_Start 引脚上组装了一个47nF 电容器。 我在关机时听到一声噼啪声。  C_Start 使用一个更小的值是否会更好、例如数据表中建议使用的10nF 值?  或者、您还有其他很好的建议来解决这种流行音乐吗?

3.现在我有了 TAS3251EVM 和 PurePath-CMBEVM 以及 USB 电缆、我该如何连接它们来测试它? 我应该将什么连接到音频接口板?

此致、

Winnie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Winnie、

    可以、可以连接 PVDD 电源、但适当的去耦量和大容量电容将不会改变。 更大的 C_Start 电容可用于延长启动时间、以减少爆裂声。 您还应确保在器件中将 MUTE 设置为有效状态、以确保关断时不播放音频。 确保 LC 滤波器输出匹配也可能值得。

    要使用 EVM、最简单的方法是使用 EVM 上的 USB 与 PPC3通信、然后使用 SPDIF 输入(光学)测试音频。

    此致、

    Ramsey