This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864EVM:Mode2通过 PC 通过 USB I2X 板记录 I2S

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1484406/pcm1864evm-mode2-record-i2s-via-pc-over-usb-i2x-board

器件型号:PCM1864EVM
Thread 中讨论的其他器件:PCM1865

工具与软件:

您好!

我正在尝试在连接 I2X 板时通过设备中的 Windows USB-AudioEVM 线路捕获连接到1R/1L 的模拟麦克风音频。 我正在使用 Mode2定义(删除 Y0并将跳线放在 J8和 J11上)。 您能给我提供"EVM"、"方框图"和"PCM1865/4"选项卡视图以及我需要应用以便能够采集音频的必要设置吗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ferhat:

    我会想看看我是否手头有此 EVM、如果没有、我必须订购、然后将其放在工作台上以提供实践支持。

    但当您下载 GUI 时、您会在该 zip 文件中看到预设脚本、您可以加载到 EVM 中以快速入门。

    EVM 的用户指南 https://www.ti.com/lit/pdf/slau615对内容进行了扩展