This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2674P10:20dBm 输出的硬件设计

Guru**** 2929330 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2674R10, CC2674P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1484770/cc2674p10-hw-design-for-20dbm-output

器件型号:CC2674P10
主题中讨论的其他器件:CC2674R10

工具与软件:

大家好、团队成员:


我的客户计划使用 CC2674x10。  对于2.4GHz (BLE)、 需要20dBm TX 输出。

 建议使用 LP-EM-CC1354P10-6设计文件(修订版 A)、内部可实现20dB PA 优化。

我的客户 关心电路板尺寸。

请帮助查看哪种设计可以节省更多电路板尺寸、并且是 优化的解决方案。

  CC2674R10 + 20dB 射频放大器

  CC2674P10

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果电路板尺寸是最重要的因素(而不是成本)、那么 IPC 解决方案将是最佳选择。 无论哪种方式、利用集成式+20dBm 功率放大器的外部 PA 都可能不是更好的解决方案。

     Johanson Technology 的2450PC15A0044是适用于 CC135xPx 和 CC2674Px 器件的2.4GHz、+20dBm IPC 解决方案。

    客户是否计划使用 RGZ 或 RSK 封装尺寸? 考虑到这一点很重要、否则性能将不会是最佳(请参阅)  首选 2.3. 的值  SWRA814  (SimpleLink CC131x 和 CC135x 系列硬件迁移指南) https://www.ti.com/lit/swra814 )。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zack:  

    感谢您的及时回复。 我已将您的意见传递给我的客户。