This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:从 Github 导入 HOGP HID 配置文件示例时出现问题

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2650, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1482668/cc2652r-issue-in-importing-hogp-hid-profile-example-from-github

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件:CC2650CC2640、CC2640R2F

工具与软件:

大家好、TI Champs

我将使用 Github 的以下链接、在我的 CC1352和 CC2652 Launchpad 上启用 HID 键盘演示。

https://github.com/TexasInstruments/HOGP-BLE-HID-EXAMPLE

SDK 版本如下所示。

simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17

CCS 版本如下

版本:20.0.0.12__1.6.0

默认与代码 API:1.92.2

我已在 SDK 的这些路径中复制该工程

C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL\ble5stack\hid_emu_kbd

源文件如下所示

C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17\source\ti\ble5stack\profiles\hid

当我尝试导入工程时收到错误消息、显示"导入工程时出现问题:当前未安装支持器件'CC2642R1F'的 TI Arm 编译器"

请告诉我后续步骤。

遗憾的是、不支持基于 CC2650和 CC2640R2 Launchpad 电路板的 SDK/ARM 编译器。

此致

Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    感谢您的咨询。 请查看此主题、了解验证安装的第一步: https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/770297/ccs-launchxl-cc26x2r1-imported-project-giving-compiler-error。 用户还可以从简单的外设示例开始、然后将 HID 相关文件添加到工程中。 如果您需要此方面的帮助、请告诉我。

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    感谢您的答复、但它没有解决问题。

    您共享的链接具有旧的 CCS 版本。

    我已经按照您发送的链接中的建议进行了操作[已附上安装过程中器件组件选择的屏幕截图、我已选择"无线连接"、并且我认为它包括所有 CC26xx 和 CC13xx 芯片组]

    此致

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据 Github 链路、HOGP-BLE-HID-EXAMPLE 已移植到 SDKv5.10。 所以、请尝试使用根据发行说明推荐的 CCS 版本10.3来使它首先在该 SDK 版本中运行。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否建议我安装较旧的 CCS10.3并使用 SDK5.10?

    我安装了 CCS 和以下路径。

    C:\ti\ccs1030

    C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_5_30_01_11

    我完成了该操作、也安装了相应的 TI RTOS、但仍然显示"TI RTOS not found (未找到 TI RTOS)"错误、但它安装在下面的路径中。

    C:\ti\tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_01_08

    现在我收到随附的错误。

    此致

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有 CCSv10.3。 我使用了 CCSv12.1和 SDKv5.10。 它构建时没有错误。 我没有使用 LaunchPad 对其进行测试。

    我不知道这是否起作用。 但是、您可以以 SDKv7.41简单外设作为基础。 然后移植 hid_emu_kbd。

    我有 hid_emu_kbd 与 CC2640R2F 配合使用、 它是从 CC2640移植过来的。 但是、这已经有一段时间了、因此我不确定同一 HID 配置文件是否适用于 Windows 11。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    正如 Markel 所提到的(谢谢、Markel! :),您应该使用 exmaple 自述文件中指定的 SDK 版本和 SDK 发行说明中指定的 CCS 版本。 该配置文件应适用于 Windows 11、并且应在使用预期工具版本时进行编译。

    此致、

    1月