This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R-Q1:只需在手机上点击一下鼠标、我应该怎么做才能完成配对和绑定

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1471147/cc2642r-q1-what-should-i-do-to-complete-pairing-and-binding-with-just-one-click-on-my-phone

器件型号:CC2642R-Q1

工具与软件:

您好:

   当电话配对时、在按两次电话进行配对后。

   如何通过按一次来完成该操作?

   

另一个问题说:延迟配对可能更容易,直到你准备好保存绑定。但是,我该怎么做?   https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1424273/cc2340r5-how-can-i-not-bind-directly-after-pairing-is-completed-but-wait-for-the-cc2340-button-to-be-pressed-before-binding?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=cc2340%20pair#

感谢您的回复!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否想详细说明按两次配对? 弹出窗口会显示两次吗? 我不明白单个按钮的含义。

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nima:

      是的、弹出窗口会显示两次。

       点击配对后、我的手机将再次弹出配对。我想只需点击一下鼠标即可完成配对并保存设备。

       我应该如何修改代码或配置?

    感谢您的答复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在使用哪种类型的电话?

    您使用的 SDK 版本是什么?

    我这边没有看到这个、可能是在电话上看到的。

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     手机来自华为,运行在 Android 系统。

     SDK 版本为 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_40_00_40。

     我已经查看了基础代码、当我配置图中所示的参数时:首先,gap_link_established_event->GAPBA2007, Mgr_Pair 我点击配对按钮、第二;gap_pairing_REQ_event->gapBondStateStartSecurity,我必须再次点击电话。和

     我不认为它在电话、我认为代码应该修改,但我不知道如何做.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉耽误你的时间。 这是一个相当旧的 SDK、您是否介意为该器件升级到最新的 SDK、然后再试一次测试? 如果问题没有在最新的 SDK 上重现、那么我们可以看看您现在拥有的代码(但我建议更新至最新版本)。  

    您是否还介意提供代码的屏幕截图?

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这 无关紧要。 我正在使用的 SDK 版本6_40、。在效率方面跟 SDK 版本5_40相同、我使用的是 SDK 版本8_30和 CCS 版本20.0、但无法在芯片中下载 hex 文件、我未使用官方版。

    您能说出您的电子邮件地址吗? 我会将软件发送给您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请联系您的本地现场应用工程师(或类似的 TI 代表)、我们可以离线参加此次讨论。  

    我最初的想法是、这种情况仍在电话端出现。 我已经在其他 Android 设备上测试了我们的 SDK、这个问题无法重现。 在您的电子邮件中、您是否也想提供 Ellisys 日志?

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、我

    我似乎知道为什么我配对两次。我使用 NRF Connect 应用程序测试它。如果我使用我的手机的内置蓝牙进行配对,我将只配对一次。我将测试它几次。如果我遇到任何进一步的问题,我将再次寻求建议

    感谢您的答复