请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具与软件:
当我尝试将任何程序刷写到开发板上时、出现此错误。 我认为这可能是由于 XDS110的固件从版本3.0.0.26更新到版本3.0.36导致的、但回滚似乎并未解决该问题。 我尝试使用 uniflash 擦除所有内容、但这也是 CCS 给我的错误(在上面的标题中)。 感谢任何帮助。