This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:连接到目标时出错:(错误-241 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 可能发生了安全错误。 确保设备已解锁。 (仿真软件包20.0.0.3298)

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1480711/launchxl-cc26x2r1-error-connecting-to-the-target-error--241-0x0-a-router-subpath-could-not-be-accessed-a-security-error-has-probably-occurred-make-sure-your-device-is-unlocked-emulation-package-20-0-0-3298

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

当我尝试将任何程序刷写到开发板上时、出现此错误。 我认为这可能是由于 XDS110的固件从版本3.0.0.26更新到版本3.0.36导致的、但回滚似乎并未解决该问题。 我尝试使用 uniflash 擦除所有内容、但这也是 CCS 给我的错误(在上面的标题中)。 感谢任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George:

    将设备连接到笔记本电脑时、Uniflash 是否能够检测到该设备?

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、看起来可以正常工作、但当我尝试使用 CCS 对开发板进行编程时、系统会提示我此错误消息:
    IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-241 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 可能发生了安全错误。 确保设备已解锁。 (仿真软件包20.0.0.3178)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George ore、

    我想问在器件刷写期间、器件是断开连接还是中断了? 此外、您是否对开发板尝试了其他 XDS110调试器?  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否使用 TI SmartRF 闪存编程器2 v1.8.0进行试用。 如果工作正常、请使用 Uniflash 和 CCS 重试。 如果您使用的是 Launchpad、请移除跳线、然后将其重新放回。

    -kel