Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, UNIFLASH
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、
工具与软件:
大家好
读取设备信息和读取目标设备时失败
我很怀疑我把它们连接错了吗?
VCC 和 GND 连接到 AUXFUNCHION


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Dennis:
如果您尚未获取 XDS110调试探针指南、可以参考此处的指南。 您正在使用哪些 XDS110硬件(LP-XDS110、 TMDSEMU110-U、单独的 LaunchPad 等)? 在这种情况下、AUXFUNCHION 是什么意思? CC2340R5需要一个与 XDS110共用的 GND 以及 一个由 XDS110或外部供电的3.3V 电源。 SWDIO/SWDCK 连接的长度和质量对于稳定的通信也很重要。 您是否能够使用 Uniflash 执行任何操作(写入、擦除等)?
此致、
Ryan
您的目标是 定制硬件、是否已尝试将 XDS110调试探针连接到 LP-EM-CC2340R5作为使用验证硬件的简单验证测试? 您是否已将电路板设计提交给 SIMPLELINK-2-4GHz-design-reviews 以供进一步审查? 您能否提供连接设置的图像? 您是否能够监控 CC2340R5上的 VDDS 和 SWDIO/SWDCK 引脚、以确保电压电平正确并在 Uniflash 尝试连接时启动?
此致、
Ryan