This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:XDS110调试探针和 CC2340R5连接问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, UNIFLASH, LP-EM-CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1487479/cc2340r5-xds110-debug-probe-and-cc2340r5-connection-problem

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

大家好

读取设备信息和读取目标设备时失败

我很怀疑我把它们连接错了吗?

VCC 和 GND 连接到 AUXFUNCHION

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

      如果您尚未获取 XDS110调试探针指南、可以参考此处的指南。   您正在使用哪些 XDS110硬件(LP-XDS110、 TMDSEMU110-U、单独的 LaunchPad 等)?  在这种情况下、AUXFUNCHION 是什么意思?   CC2340R5需要一个与 XDS110共用的 GND 以及 一个由 XDS110或外部供电的3.3V 电源。  SWDIO/SWDCK 连接的长度和质量对于稳定的通信也很重要。  您是否能够使用 Uniflash 执行任何操作(写入、擦除等)?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    我已将 XDS110调试探针与 Uniflash 配合使用

    两个端口

    辅助 功能-连接 TGTSUPPLYOUT 和 GND  

    调试- 在 SWD 模式下连接 Pin1 (TMS)、Pin11 (TCK)和 Pin15 (nReset)

    此致

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的目标是 定制硬件、是否已尝试将 XDS110调试探针连接到 LP-EM-CC2340R5作为使用验证硬件的简单验证测试?  您是否已将电路板设计提交给 SIMPLELINK-2-4GHz-design-reviews 以供进一步审查?  您能否提供连接设置的图像?  您是否能够监控 CC2340R5上的 VDDS 和 SWDIO/SWDCK 引脚、以确保电压电平正确并在 Uniflash 尝试连接时启动?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    我的问题已经解决。

    感谢您的关注我的案例、感谢您的支持