This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2755R10:哪些 GPIO 用于 CC2755R10上的 PTA 引脚?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2755R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1489843/cc2755r10-which-gpios-are-for-pta-pins-on-cc2755r10

器件型号:CC2755R10

工具与软件:

您好、TI 专家:

 我的客户设计需要将 PTA (共存)引脚 与 WiFi 芯片配合使用、但我们在 CC2755数据表"CC2755x10 SimpleLink 系列2.4GHz 高性能无线 MCU 数据表"中找不到任何 PTA 引脚定义。 TI 能否告诉我们 CC2755是否支持 PTA? 如果需要、这些引脚是哪些?

BR、Jesse.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    我们已向我解释过、CC2755R10将在计划于4月底发布的下一个 F3 SDK 中开始支持 WiFi 共存功能、PTA 引脚可以映射到任何 LRF 数字引脚(DIO17-22、DIO27-28)。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

     只是重复确认、没有" 任何 LRF 数字引脚(DIO17-22、27-27) "。 所以 27-27. 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您是指下面的引脚? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原始消息说 DIO27-28、我现在已经更正了该内容。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    是的、这些是与我之前提到的 DIO 引脚相关的 QFN40封装物理引脚编号。

    此致、
    Ryan