This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:三态输出模式

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1490685/cc2640r2f-tri-state-output-mode

器件型号:CC2640R2F

工具与软件:

Im 尝试将 CC2640R2F 微控制器用作 tri 状态模式下的输出引脚时、在定制电路板上设置其中一个 DIO 引脚。 在技术参考手册中、它说"通过禁用输出缓冲器、相应的 I/O 引脚将处于 tri 状态(高阻抗)。 禁用输出缓冲器时、如果没有任何器件将 I/O 驱动至有效逻辑电平、则禁用输入缓冲器以避免过大的电流流过 I/O 输入缓冲器。" 输出和输入缓冲器到底是如何启用/禁用的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tamer:

    TRM 的第11.6节 表示"默认情况下、I/O 驱动器(输出)和输入缓冲器(输入)在上电或复位时被禁用(tri 状态模式)、因此可安全地使 I/O 引脚保持未连接(悬空)。"

    输出和输入缓冲器设置存在于  相关引脚的 IO 控制器的 IOCFGx 寄存器中。  以下是   用于控制 I/O 设置的 driverlib 和 TI Driver PIN (也提供 GPIO)库。

    您可以查看 CC2640R2_LAUNCHXL.c gpioPinConfigs 和 BoardGpioInitTable 结构、了解有关默认引脚配置的更多信息。  示例默认情况下将未使用的 I/O 配置为最低功耗。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的快速响应和提供必要的库。

    我已经在 Simple Peripheral 项目中实现了一个解决方案、其中 DIO9最初设置为低电平、然后在短暂延迟后切换至悬空(tri 状态)状态、在这些状态之间重复切换。

    我已附上我的实施图像、其中包括:

    • 电路板 GPIO 初始化表、用于在我的 main.c 代码中调用 PIN_INIT 时初始化引脚。   

    • 控制低→浮点转换的周期性任务。

    •  initGPIO() 只需设置和打开引脚的函数(由我定义)。

    您能否根据我打开、设置和关闭引脚的方式来确认我的方法是否正确? 具体而言、调用 PIN_close(hPin) 正确会将引脚转换为预期的高阻抗状态吗? 您会采取哪些不同的做法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对您的应用没有任何直接问题。  此代码的输出行为是否与您的预期不符?

    此致、
    Ryan