This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 IDE 时无法从 SDK 中刷写示例代码

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1488126/using-ide-not-able-to-flash-the-example-codes-from-sdk

器件型号:LP-EM-CC2745R10-Q1
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC2340R5

工具与软件:

嗨、团队:

  使用 SDK 8.40.00.61和 IDE 12.5.0使用 cc2745r10

我不熟悉此模块、导入基本示例、如 basic_ble、empty,button_led… ETC 项目以及尝试通过 IDE 调试和闪存时、它无法正常工作、无法加载。

请参阅以下片段

但是、如果我们使用 UNIFLASH 工具进行刷写、则这种工具的效果和选中的广播都很好。

请帮助我们。

谢谢。此致
Chandra Shekar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您必须使用最新版本的 CCS。 较旧版本的 CCS 可能会给 CC27xx 砖头。

    请升级到 CCS 的最新版本。

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nima:

    根据您的建议、我已将 CCS 更新到最新版本(20.0.1)。

    但是、我在尝试从 IDE 刷写软件时仍然遇到相同的问题。

    我在下面附上了一个屏幕截图、其中显示了刷写过程中遇到的错误消息。

    谢谢、此致、

    Abinesh R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎您正在尝试将 CC2340R5工程刷写到 CC27xx 中。 CC2340R5项目与 CC27xx 不兼容、因此您必须使用 CC27xx 项目。

    请告诉我这是否适合您。

    此致!

    Nima Behmanesh