This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:通告模式下 VDDS 的电流消耗

Guru**** 2769945 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC2745R10-Q1, ENERGYTRACE, LP-XDS110ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1477699/cc2745r10-q1-current-consumption-of-vdds-in-advertising-mode

器件型号:CC2745R10-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

我需要了解 BLE 处于广播模式时 CC2745R10的电流消耗。这将帮助我们计算整个 ECU 的系统级睡眠电流

我正在使用内部降压稳压器为 VDDR 供电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darshan、

    由于 BLE 广播模式设置具有可变性、因此很难为您提供准确的电流消耗值。 确定电流消耗的理想方法是采用 LP-EM-CC2745R10-Q1 (链路)板、从 simplelink_lowpower_f3_sdk_8_40_00_61 SDK 中加载基本 BLE 示例工程、该 SDK 根据您所需的广播设置进行了配置。 然后、您可以使用功耗分析器测量电路板的电流消耗、也可以将 LP 连接到 LP-XDS110ET 、此 LP-XDS110ET 可在运行时使用 Energytrace 提供 LP 的功耗数字。  

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    引脚编号30 DCDC_SW 当它被激活时以及引脚的输出电压是多少。

     DCDC SW 的引脚1 2和34输出作为 GLDO 的输入-那么将在内部生成的 GLDO 输出电压是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darshan、

    直流/直流稳压器的输出电压修整为1.5V。 直流/直流转换器在引导加载程序初始化期间启用。 直流/直流输出不是 GLDO 的输入。 GLDO 由 VDDS 供电、可配置为在内部生成 VDDR 引脚1、2和34所需的1.5V 电压。 如果将 GLDO 用于 VDDR、器件的电流消耗将高于 使用 DCDC 开关时的电流消耗。 请参阅 此处链接的技术参考手册的第1.5节、第6.3.1节和第18章。  

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢反馈,它是很多理解.

    1.这些 VDDR 引脚是什么? 以及在内部阻止它将要供应的电压

    2.为什么 VDDR 引脚与 DCDC 引脚相连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darshan、

    VDDR 引脚是射频内核的电源引脚、需要由直流/直流转换器或全局 LDO 供电。  为了尽可能降低功耗、必须使用 DCDC 转换器输出、并必须通过稳压器电感器和电容器连接到 VDDR 引脚。 将直流/直流转换器连接到 VDDR 引脚会将直流/直流转换器和全局 LDO 并联放置。 启用直流/直 流稳压器后、全局 LDO 使能切换逻辑仅在直流/直流稳压器上的负载达到其阈值时才会使全局 LDO 为 VDDR 供电。 当电流消耗高于 DCDC 阈值时、这有助于减少 VDDR 上的纹波。 一旦电流消耗降至直流/直流阈值以下、全局 LDO 将停用、直流/直流稳压器将再次为 VDDR 供电。 请阅读 此处链接的技术参考手册的第18章。 本章提供这两个稳压器如何协同工作的信息。  

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    对于 IC 的功率架构很了解、对于器件运行状态也没有什么疑问。

    • 当器件处于广播模式(Atcive、Idle、standby)时、IC 的状态是什么?

    • 将 IC 置于广播模式需要遵循哪些步骤?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darshan、

    当设备处于通告模式时、设备处于活动状态。

    将器件设置为广播模式的最简单方法是遵循 SDK 中提供的 Basic BLE 示例。 下面的链接提供了基本 BLE 项目 信息、 如果您要将器件置于广播模式、您应查看 README.html 文件并 将器件设置为"外设"角色。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AICQamWzKKYvy-NaJbRh1Q__com.ti.SIMPLELINK_LOWPOWER_F3_SDK_BLE5STACK_MODULE__58mgN04__LATEST

    此致、

    Andrew