Other Parts Discussed in Thread: CC2642R
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2642R 工具与软件:
如果我要在 CC2642R 上的这些引脚上使用 UART、您可以在下面的 SNAP 中帮助我说明哪个引脚是 TX (发送)、哪个引脚是 RX (接收):

我曾尝试在数据表中搜索、但没有明确提及。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我不确定您是指通过 CC2642 JTAG 配置这些引脚。 您可以在 Code Composer Studio 中使用.syscfg 文件来配置引脚布局。 首先需要通过点击右上角的"Show board view"、然后点击"Use custom board"来解锁引脚布局。 
完成该操作后、您可以在"Serial Interfaces">"UART"中将 UART 引脚更改为所需的任何引脚: 
此致、
Maxence