This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:UART 引脚识别

Guru**** 2328420 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1492682/cc2642r-uart-pin-identification

器件型号:CC2642R

工具与软件:

  如果我要在 CC2642R 上的这些引脚上使用 UART、您可以在下面的 SNAP 中帮助我说明哪个引脚是 TX (发送)、哪个引脚是 RX (接收):
我曾尝试在数据表中搜索、但没有明确提及。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以在找到此表的位置共享链接/文档?
    如果使用 Code Composer Studio、可在 syscfg 文件中配置哪些引脚发挥哪种作用。 例如、在 basic_ble 工程中、我可以看到 DIO 20/4用于 TX、DIO 22/3用于 RX。

    此致、
    Maxence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、上述表来自 CC2642R 数据表。 是否可以  通过 CC2642 JTAG 分别将 DIO2和 DIO3配置为 TX 和 RX (因为我们已经在设计中使用它)、或者这些引脚在硬件中用于 TX 和 RX)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定您是指通过 CC2642 JTAG 配置这些引脚。 您可以在 Code Composer Studio 中使用.syscfg 文件来配置引脚布局。 首先需要通过点击右上角的"Show board view"、然后点击"Use custom board"来解锁引脚布局。

    完成该操作后、您可以在"Serial Interfaces">"UART"中将 UART 引脚更改为所需的任何引脚:

    此致、
    Maxence