This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2745R10-Q1:如何使用 PolicyInitFxn?

Guru**** 2935310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1492785/cc2745r10-q1-how-to-use-policyinitfxn

器件型号:CC2745R10-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

目前我正在测试 策略初始化函数。

但是、似乎没有调用 Basic BLE 工程的 app_main.c 中定义的 testaa。 我不确定我是否以正确的方式使用此 init 函数。

SDK 版本:8.40

您能为我提供相关指导吗?

谢谢。

BR、

Connor。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能就是您要找的: Power.h 文件参考

    我还注意到  Policy 函数 设置为  PowerCC27XX_standbyPolicy、 可能需要将其更改为  Custom

    请告诉我这是否适合您。

    此致!

    Nima Behmanesh