Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2340R2 主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK 中的示例 IAR 工程是否必须依赖于 SysConfig 工具? 是否可能不安装此工具? 请详细解释、谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Tonyx:
以下是 SDK 快速入门指南中有关 IAR SysConfig 用法的参考。 在编译一次并复制生成的文件后可以禁用 SysConfig 文件生成功能、这也可以通过 SysConfig 独立工具 或 命令行来实现。 为了说明这一点、需要安装并运行 SysConfig 至少一次、以便将生成的文件复制到 SDK 工程中、但之后可以禁用和卸载 SysConfig。
此致、
Ryan