This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R2:SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK 中的示例 IAR 工程是否必须依赖于 SysConfig 工具? 是否可能不安装此工具? 请详细解释、谢谢!

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1494398/cc2340r2-does-the-example-iar-project-in-the-simplelink-lowpower-f3-sdk-have-to-rely-on-the-sysconfig-tool-is-it-possible-not-to-install-this-tool-please-explain-in-detail-thank-you

器件型号:CC2340R2
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK 中的示例 IAR 工程是否必须依赖于 SysConfig 工具? 是否可能不安装此工具? 请详细解释、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tonyx:

    以下是 SDK 快速入门指南中有关 IAR SysConfig 用法的参考。   在编译一次并复制生成的文件后可以禁用 SysConfig 文件生成功能、这也可以通过 SysConfig 独立工具 或 命令行来实现。 为了说明这一点、需要安装并运行 SysConfig 至少一次、以便将生成的文件复制到 SDK 工程中、但之后可以禁用和卸载 SysConfig。

    此致、
    Ryan