This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:NVS 在 CC2340R5的 OAD 示例中不工作

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1489626/cc2340r5-nvs-is-not-working-in-oad-example-in-cc2340r5

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

您好!

我在使用 CC2340R5器件时、已实现了 OAD、必须将一些数据写入 NVS 存储器、但无法写入。

我们尝试使用的同一 NVS 示例在没有 OAD 示例代码的情况下可以正常工作。

在 OAD 示例代码中已经存在两个 NVS 存储器位置。

我们创建了另外一个空的存储器位置。

NVS 内存位置地址0x32800:

请告诉我、我们可以使用已创建的存储器位置来使 OAD 正常工作。

谢谢。此致

Balaji Wankhede

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Balaji、

    感谢您发送编修! 我们将尽快调查您的问题。 同时、您能否提供您正在使用的 SDK 版本?

    此致、

    Tarek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    SDK:simplelink_lowpower_f3_sdk_8_40_00_61

    CCS:12.7.

    谢谢、此致

    Balaji Wankhede

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Balaji、

    这对我来说很好。 但是、请确保这些区域不重叠。 栈使用第一个 NVS 将信息与其他内容进行绑定、使用第二个区域实现 OAD。 您想将哪些信息写入内部闪存中、存在什么问题?

    BR.

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否还请确认这是否用于汽车电子应用? 您是否正在使用 CC2340R5 - Q1芯片版本?

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、

    我们使用的代码仅适用于汽车应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DevID:

    我必须将连接的设备 MAC ID 和一些其他信息写入 NVS。

    请提供哪个 NVS 地址有助于我们编写连接的设备信息。

    谢谢、此致

    Blaji Wankhede