This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:LEXT 电容器的大小?

Guru**** 2937200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1494575/cc2340r5-sizing-of-lext-capacitor

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

嗨!

应如何调整32.768kHz 振荡器电容器的大小? 在数据表中找不到部分。 不能从这个家伙得到明确的答案: https://www.ti.com/lit/an/swra495k/swra495k.pdf 

我们在 EVM 上执行该操作的方法如下:我注意到一个电容器为12pF、一个为15pF。 好奇,如果有一个原因,他们是不同的,我是否应该做同样的。 作为参考、我使用 这个外部晶体:(应符合 LEXT 数据表规格)  

谢谢!~  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    负载电容是最重要的因素、因此将电容器 C81和 C91调整为更精确的总电容值(因此这两个值不相等的原因)。

    设计文件位于此处:  LP-EM-CC2340R5 (SWRR381):  https://www.ti.com/lit/zip/swrc381

    BOM 中的 C81和 C91的元件尺寸为0201。

    此致、

    Zack