Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, SYSCONFIG
主题中讨论的其他器件: SysConfig
工具与软件:
Dears、
如何将 CC2340R5设置为蓝牙从器件以支持八个主机同时连接?
SysConfig 配置 w 为8、如下所示、但在实际测试中不起作用。 程序中是否有其他设置? 请帮助我查看它。 谢谢你。 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我成功设置了一个蓝牙外设、该外设接受来自多种中心设备的连接。 下面是使用两个 CC2340R5和一部手机使用 SimpleLink Connect 应用程序重现故障的步骤:
1.在 CCS 中创建新的工作区
2.在 CCS 中导入基本 BLE 工程、并将其重命名为"peripheral"。
3.更改外设项目的 SysConfig 以获得这些设置 
4.在 CCS 中导入基本 BLE 项目、并将其重命名为"central"。
5.更改中央工程的 SysConfig 以具有这些设置 
6.在一个板上开始外设项目的调试,在另一个板上开始中央项目的调试
7.使用串行终端实现与外设的中央连接
在 SimpleLink Connect 应用上、找到 Basic BLE project 外设并进行连接。
9、如果一切运行良好、您应该可以在外设上看到两个连接 
此致、
Maxence